欢迎大家下载阅读!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,我在使用TMS320F2812的时候,发现主函数中的计算语句一旦过多时,程序运行会跳入到“DSP281x_SysCtrl.c”文件中的如下语句,并停止在该语句。请问您能告诉我这是什么原因造成的吗,可以怎么解决?十分感谢。我把该文件放到附件中,您看一下。
for(iVol= 0; iVol< ( (131072/2)/12 ); iVol++)
{
}
您好,我用的是28035 ccs3.3,在cla_adc_fir的例程中修改了CMD文件将CLA程序RAM的大小改成了0x800;其余作为数据RAM,发现可读可写,与意见中有些出入。
还有我自己写的工程里面当执行将程序RAM分配给cla这条语句后,就会进入非法操作中断,不解。
另外怎么用汇编语言在不同的task中调用同一段程序啊?如果有例程请赐下。在此多谢啦。
请问下,TI有没有把CCS生成的.OUT文件格式转换成.Bin文件的工具?或者方法?谢谢!
只能用TI提供的工具HEX2000,将.OUT文件转换为.HEX文件,然后在通过其他工具把.HEX文件转换为.Bin文件。没有发现直接的将.OUT文件转换为.Bin的工具。
由于F28335的Flash是16位的,网上能找到的HEX2BIN的工具都不能用,只能自己写个。