各路大神:有谁知道在哪个文档中可以查到piccolo系列AD采样的具体温漂系数,我用的外部基准,一路AD口连的AZ4321芯片的输出1.24V非常稳定,实测从25℃到-20℃,AD采样值线性增加28个LSB,谢谢!
没关注过这个参数 应该还在AD手册中吧
不行你自己通过实测建立一个关系 进行补偿
TI的忠诚粉丝!
http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/tms320f28035.pdf
P135 Table 6-37.ADD电子特性。
回复 Seven Han:
你好:按照下表中的说法,典型温漂系数为-50ppm/℃,那么从25℃到-20℃温漂值应该只有3个LSB左右,但我实际测得有28个LSB,请问我这样算对吗?谢谢!
回复 user1880609: