CCS中通过graph显示电机电流波形,但是波形显示不实时,可以通过什么方式提高显示频率
另外CCS有没有方法将采样值传到别的软件,例如LabVIEW、matlab,然后进行数据的分析
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
CCS采样只有500ms刷新一次,这个应该没办法提高频率。
第二个问题的话你这边是要实时共享的吗?如果是实时的话可能需要用CCS 3.3的RTDX功能,参考:http://processors.wiki.ti.com/index.php/Real_Time_Data_eXchange_(RTDX)
实时性不高的话也可以用SCI通讯的方式把数据与matlab共享。
另外,非实时的话也可以把数据转换成.dat文件和matlab读取。