关于F28075 引导到flash无法正常启动运行的问题。

在使用F28075时,连上仿真器代码可以跑到应用代码,拔掉仿真器,感觉MCU没反应。感觉是bootloader存在问题。我是要引导到flash运行,GPIO72、84已上拉为高电平,InitFlash已经加载到RAM中运行,CMD文件采用官方提供的28075_FLASH_Ink.cmd。求指点问题出在哪里?F28075要boot to flah运行,还需要什么配置吗?

3 个回复