28377D 16位AD如何使用

已知输入为0-5V的电压,目前通过运算方法器将输入控制在0-3.3V的范围内,想请问如何使用28377D芯片的AD的16位差分模式?

1)因为我只有一个输入信号,如果使用12位AD应该是一路直接输入到芯片中(使用一个ADCIN引脚),差分后是不是有两路信号输入到28377D的芯片中呢(使用两个ADCIN引脚)?

2)如果16位AD是可以将一个输入信号差分为两路输入到芯片中,那么该部分的电路应该如何设计?是否有相关的例子能够提供呢?

谢谢!

8 个回复