如下图所示,正常情况下,编译通过后,点击debug按钮会进入该界面,1,2,3应该都是亮的,程序没有运行,会停在main开始处,点击1(run)后程序才会跑起来。
但是现在的情况是编译通过,点击debug后出现下图的现象,1是暗的,不能点击,而且下面显示程序已经在running了。
然后我点击3先断开连接,再连上,那么1会亮,可以点击,但是点击后就会出现下图
出现了:No source available for "0x3ff7bf" 。最上面也显示source not found。不知道这是什么问题。
最奇怪的是,这个程序前天测试的时候是能正常运行的,没有出现过该问题(但更早的时候也出现过同样的问题,只是莫名其妙地解决了就没管它),今天测试的时候就出现了该问题,用的是28027芯片,XDS100V2仿真器,ccxml文件也检查过没问题。
网上也没找到类似问题的帖子,故来向TI工程师求助。非常感谢