This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

高电压电机控制器的PFC开发者套件,当插入控制卡通电后,控制卡LD2红灯常量是什么原因?

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28035, CONTROLSUITE

各位专家前辈们,我用高电压电机控制器的PFC开发者套件做PMSM空间矢量控制,现在的问题是,当我把控制卡插入通电后,控制卡上LD2红灯常亮,程序可以写进去,但在开发者套件的PWM输出端口中检测不到PWM波,在控制卡输出引脚上可以检测到,前段时间控制器Iso-USB-to-JTAG部分中的隔离芯片坏过,更换完以后就出现的上述问题。

麻烦各位帮我看一下吧,多谢了。

  • 你好,确认一下,插入控制卡之后是控制卡上的LED2常亮而不是套件上的LED?如果是的话,麻烦看一下控制卡的版本号。
    程序可以烧写,而且控制卡引脚有PWM输出,说明应该是能正常运行程序的,芯片应该没有问题。套件的PWM输出口检测不到波形具体是什么位置。
    此外,你使用的是什么程序?有没有修改过?
  • 感谢您在百忙之中答复!

    确定是插入控制卡后,控制卡上LD2红灯常亮。控制卡版本号为:TMDSCNCD28035 R1.2。

    套件上PWM-1H/L、PWM-2H/L和PWM-3H/L检测不到PWM波输出,而PWM-1和PWM-2可以检测到PWM波形。

    用的程序是文件夹ti/controlsuite/development_kits/HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1/HVPM_Sensorless_2833x里面的程序,该程序在原程序基础上修改过,我在另一台套件上运行过,发波正常,程序应该没有问题。

    控制卡型号和套件具体运行过程如下所示。

    恳请您不吝赐教。

  • 我查看了一下控制卡的原理图(C:\ti\controlSUITE\development_kits\~controlCARDs\CC2803xHWdevPkg_v2_0\R1_2)和套件的原理图(C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\~HVMotorCtrl+PFC-HWdevPkg\HVMotorCtrl+PFCKit-R1.1)
    原理图上显示LED2连接的是GPIO31,而GPIO31对应的是套件上的CAN-TX信号。而且GPIO31只能被复用为GPIO或者CANTX信号,应该跟套件运行关系不大。你可以排查一下套件上的CAN-TX是不是被拉高了,或者程序中设置了这个引脚高电平
    至于PWM-1H/L、PWM-2H/L和PWM-3H/L,你可以参考套件的硬件指导文档中的4.1 Resource Allocation章节内容
    C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\~Docs\HVMotorCtrl+PFC_HWGuide