在controlSUITE 中有 28069 的原理图文件,可是尝了几种方法没打开
回复 Zhongyu Xie:
哦,是这样的,
如果是DSN文件,是原理图,要用OrCad打开,16.2 就行。
此文件夹下没有PCB的原件,只有最后加工的Gerber文件。
TI一般用OrCad for SCH, PADs for PCB, expressPCB for both SCH and PCB
www.ti.com/controlsuite
如果您认为此问题已被解答,请在“这是否解答您的问题” 后,点击“是”按钮! 谢谢您的合作!
回复 Jones Chen:
你好,controlSUITE里的pcb图用expresspcb能打开,但是国内都做不了啊,难道要发到美国去做板子?
回复 10#:
你好,用expresspcb打开的TI 的pcb文件怎么做板子啊?淘宝上的都做不了,说软件不支持。
回复 Seasat Liu:
你好,我想问一下我想要某个dsp的封装去哪里下载?
回复 liu liu8:
还有部分是用PADS9.2画的,SCH以及PCB结尾都是.sch和.pcb,比如F28377的control card原理图
学习了!
------------------
重庆科晓仪器销售安捷伦液相色谱柱、液相色谱仪、气相色谱仪
回复 囧:
我想下载small PCB antenna的封装,在2540的USB dongle中下载了设计文件,然后文件后缀是.SPL,,请问用什么软件可以打开,或者如何才能转成Altium Designer的封装,非常期待您的回答!
您好!
请问2.4G small PCB antenna封装在哪里下载?可以在CC2540的USB Dongle的设计文件中下载吗?如果是的话需要用什么软件才能打开下载的文件,非常期待您的回答!
回复 jumfeng ouyang:
不是很确定,因为不同的产品线使用的工具可能不一样,请到无线连接 » 蓝牙Bluetooth 技术论坛去提问:
http://www.deyisupport.com/question_answer/wireless_connectivity/bluetooth/f/103.aspx
低杆清台~
If a post answers your question, please mark it with the "verify answer" button.
Express PCB 不能生成Gerber吗?是不是需要花钱才能生成