如何通过uniflash 或者CCS ,烧写内容

社区朋友

 你好!

 问题

将程序A下载到cpu中之后,程序A是完整的程序,因为参数调整,还需要将一些数据烧到固定位置的flash中.

1.请问需要什么工具实现此功能

2.因为烧写的参数,只是数据,不需要别的驱动和环境,是否还需要编写main 函数?

  如果还需要用CCS生成.OUT,不用main 函数如何生成,用main函数的话,两个执行程序如何管理?

 谢谢

   

  • 回复 whong zhao:

    我看一下,是没有使用Hex-Editor转换的问题:

    如使用的bin文件数据为0011,在Notepad++内点击Plugins-->Converter-->(ASCII-->HEX) 变为30303131

    烧录如下

    而后点击Memory查询地址0X0001001C可知:

     

     

    若是该回复回答了您的问题,请点击“确认此为答案”,谢谢

    If a post answers your question, please mark it with the "verify answer" button.