我最近在做bootloader,现在应用程序仿真时会跑飞。
bootloader的程序,cmd文件分配地址时,vectors是从0x00000000开始的,即系统复位地址从0开始。
但是app程序的vectors地址我指向了其它位置,0x00180000,这样编译成功后,烧写程序后仿真,不能运行到main函数,程序直接跑飞。
我分析的原因是vectors的复位地址指向了其它位置而不是0x00000000,这样硬件复位后找不到入口,从而不能从_cint_00开始执行。
所以我的问题是:若将vectors地址指向其它位置,还需要配合什么其它的操作处理?
bootloader的cmd文件:
MEMORY
{
VECTORS (X) : origin=0x00000000 length=0x00000020
FLASH0 (RX) : origin=0x00000020 length=0x0017ffe0
//LS31x and RM48 Flash size is 0x300000
SRAM (RW) : origin=0x08002000 length=0x0002D000
STACK (RW) : origin=0x08000000 length=0x00002000
}
SECTIONS
{
.intvecs : {} > VECTORS
.text > FLASH0
.
const
> FLASH0
.cinit > FLASH0
.pinit > FLASH0
.data > SRAM
.bss > SRAM
}
应用程序cmd文件:
MEMORY
{
VECTORS (X) : origin=0x00180000 length=0x00000020
FLASH1 (RX) : origin=0x00180020 length=0x0017ffe0
STACKS (RW) : origin=0x08000000 length=0x00001500
RAM (RW) : origin=0x08001500 length=0x0003EB00
}
/*----------------------------------------------------------------------------*/
/* Section Configuration */
SECTIONS
{
.intvecs : {} > VECTORS
.text : {} > FLASH1
.
const
: {} > FLASH1
.cinit : {} > FLASH1
.pinit : {} > FLASH1
.bss : {} > RAM
.data : {} > RAM
.sysmem : {} > RAM
}