This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS470MF06607 BootLoader

Other Parts Discussed in Thread: TMS470MF06607

您好:

我正在使用TMS470MF06607芯片,现要编写此芯片的BootLoader程序,但是发现官网对于此芯片的说明与例程很少,

目前遇到以下几个问题:

1. 官网上有关6607芯片boot说明全都是tms570的,并且样例完全一样,但是两个芯片的flash分别为F021与F035,两种Flash的驱动可以互相替换么?

2. 6607 boot程序中 是否能够打开定时器中断,因为我不止需要CAN bus 的boot 而且也需要在boot程序使用spi接口访问SD卡。实现CAN与SD卡双通道升级。SD卡使用需要有跳出机制,需要有定时器。

并且有哪位工程师有TMS470MF06607 芯片的boot程序可供参考,可以发我邮箱,感谢!

  • 1 用户开发自己的bootloader时,或使用Flash模拟EEPROM操作时,都需要使用Flash API函数库。根据芯片自身的Flash类型,用户需要使用不同的Flash API函数库。

    Hercules系列MCU主要使用到两种Flash类型(工艺):F035 (130nm) 和 F021 (65nm)

    2 专门针对该芯片的BootLoader程序的相关资料是很少的,我们一般都是针对TMS570整个系列的

    在论坛上有对此相关的讨论,您可以看一下

    e2e.ti.com/.../838960
  • 如果确认两个操作Flash的函数名是类似的或者一致的可以替换,或进行简单的修改移植。