This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【4.10直播热门问答整理】TI MSP430 CapTIvate Lite 成本优化的电容触摸微控制器直播 Q&A

讲师:TI 工程师 刁 勇   卢鹏升

1.两个按键的最小间距是多少?

A:需要根据按键的大小和玻璃厚度以及介电常数决定。

 

2.请问隔1厘米的玻璃能准确操作吗?

A:1cm的玻璃是可以的。

 

3本次的MSP430主要是针对电容触摸方面进行增强吗?还有那些外设呢?

A:主要是针对电容触控的方案,其他方面的外设与430其他型号类似,本次讲座不会设计太多,有其他问题可以随时post到TI的论坛上。

 

4.触摸按键?

A:按键以及其他形式的电容原理HMI,比如滑轮、滑条接近感应等等。

 

5.屏与玻璃最大间隔是多少?

A:这个产品不是做触摸屏的,是各种触摸类的按键。

 

6.目前MSP430 16 位微控制器电容式触摸产品最低功耗可以达到多少?

A:平均功耗可在3-4uA。

 

7.这个的原理是通过按下前后对充放电回路的影响来设计的吗?

A:按下后引起电容的变化来实现感应。

 

8.电容触控的方案是表面式的?还是投射式的?

A:表面式的。

 

9.讲座针对触摸按键还是触摸屏?

A:触摸按键。

 

10.TI提供的有DEMO么?

A:TI有相关的Demo板提供给客户使用。

 

11.电容触摸按键有多少路通道啊?

A:16。 最多支持64按键。

 

12.CapTIvate触控技术能够区分出水滴和实际手指触碰之间的差异吗?

A:可以的,我们网上已经发布了对应的方案和演示视频。

 

13.可以用于金属表面吗?

A:可以的,待会会讲原理。

 

14.要想要圆环电容触摸的话,怎么弄?可以实现吗?

A:很简单,我们有参考设计可以直接参考。

 

15.使用触摸功能时只有CTS_HAL与CATS_Layer这两个库可用吗?有没有详细教程说明

A:您好,我们的CDC(CAPTIVATE DESIGN CENTER) 里面的说明里针对硬件和软件里面都详细说明。另外,我们网上有中文培训视频。

 

16.触摸技术主要有哪些缺陷?

A:我感觉技术没有缺陷之说,而是适合哪些应用领域。

 

17.触摸灵敏度和抗干扰性有参数吗

A:10(-3)pf 精度,抗干扰性有标准规定的。

 

18.方案可以实现拖动、缩放等功能吗?

A:可以实现,精度会比笔记本电脑的触摸板更低。

 

19.湿手触摸情况下可以识别么?

A:可以的,TI.COM 有视频演示。

 

20.电容屏控制器中对于防静电有什么有效的措施?

A:待会会介绍这部分,芯片层面我们有调频、滤波算法等。

 

21.MSP芯片有哪些标准外设?

A:通用MCU的都有的。

 

22.之前的触摸库兼容么?

A:完全兼容。

 

23.提供触摸算法的开发API吗

A:API都是提供的。

 

24.电容触控方案如何应对静电干扰?

A:如我们的讲师所说,主要是靠两方面:1)在硬件上通过低噪声的模拟设计和跳频的设计方案去滤除外接的电磁干扰 2)软件上也会做一些滤波器进一步提高信噪比。

 

25.支持电容触摸的430,不影响其它的控制功能吧?

A:不影响其他功能,电容触控只作为一个外设。

 

26.参考代码在哪里?

A:可以在TI的官方网站上搜一下CAPTIVATE,有软件的SDK。

 

27.电容触摸的话需要一直供电,怎么做到低功耗呢?

A:不需要一直供电,只要周期的去扫面,430的CPU是可以休眠的,外设的状态机维护扫描。

 

28.也可以支持弹簧按键的吧?

A:可以支持弹簧按键,原理是一样的

 

29.请问老年人,冬天时候手指会很干燥,会出现无法触摸的情况吗?谢谢

A:正常情况下不会造成这样的影响,TI的触摸技术在业界具有最高的灵敏度,相信可以对应这类情况。

 

30.如果在环境恶劣一些的环境下,高温对captivate有影响吗?

A:不会有太大的影响。

 

31.能支持几个金属键?

A:根据通道数量不一样,16个可以。

 

32.有没有金属触摸透光的方案?

A:可以通过在金属上打激光孔的方法来实现透光的处理。

 

33.温度(比如水温)是否可以通过触控手势来进行控制?

A:可以的,有很多客户就是用这个方案实现手势感应调节水温。

 

34.可以做到多少个点的触摸?

A:最大64点。

 

35.触摸按键的灵敏度如何调整?

A:可以通过软件的增益来调整,但最好还是通过合理的layout来实现。

 

36.触摸屏实现通讯,是spi,还是其他?

A:I2C, UART,SPI均可

 

37.金属面板的厚度最厚能到多少?

A:需要根据金属的材质和杨式模量来看,一般不锈钢的话建议控制在0.6mm内。

 

38.多点触摸的最多按键数?刚刚只是举例两个按键。

A:64

 

39.能不能这样理解:在某个温度等稳定环境下,MCU会在运行检测环境的过程中自动自适应设置域值,以检测哪些是干扰信号!但在环境如温度变化,电磁变化如电机的频繁起动,手机频繁接听等等环境下如何确定域值?

A:这些随机的噪声可以通过跳频和滤波将影响降到最低。

 

  1. 电容式触摸产品系列单片机是多少位的?有低功耗产品吗?低功耗模式能达到多大的电流?电容式触摸产品系列单片机可否支持液晶驱动?

A:16位,这个是超低功耗产品,0.9uA/button,目前还没支持LCD。

 

41.如果可以做接近感应,那么是不是也可以做隔空的手势识别?有没有相关Demo?

A:可以去estore购买demo,都是ready的。

 

42.mcu休眠状态下,触摸能及时唤醒吗?

A:可以的。

 

43.能不能说明下mcu同时采4个频段波形是怎么做到的?

A:动态调节运行的频率。

 

44.在同一设计中,可同时使用自电容式电极和互电容式电极吗?兼容性安全?

A:可以的。

 

45.在功耗上使用两个传感器进行触摸唤醒时工作电流一般是多大?

A:一般小于10uA。

 

46.一个空气净化器的项目,里面有负离子发生器,然后现在使用的电容触控会受到负离子的干扰。不知道用MSP430 CapTIvate能不能改善或者消除负离子对电容触摸的干扰?

A:你好, 需要根据你们产品结构设计,我们有客户应用在空气净化器里。

 

47.手势识别有没有识别的数量说法?

A:主要是方向识别。

 

48.capTIvate主要集成在MSP430FR25X系列mcu上吗?

A:FR25xx 和FR26xx。

 

50.1.E-30 分辨率?

A:10 Femtofarads。

 

51.静电干扰是怎么解决的?

A:跳频, 过采样,滤波,防抖。

 

52.支持戴手套触摸吗?

A:金属支持。

 

53.本身就防水吗?还是加的防水材料?

A:算法支持。

 

54.可以用在强电场环境吗?例如电力系统。

A:通过了IEC61000-4的CLASS A。