This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【TI 测评】+msp432 虚拟数据显示和记录仪

基于labview的数据采集显示记录

1.    基本原理描述

       本次测试是基于测试二中等间隔采样测试基础上的测试,其基本设计想法是,labview的数据采集和记录系统通过串口触发MSP432P401R开始采样,当MSP432P401R完成1024点采样后,将数据通过串口发送到记录和采集系统中,记录和采集系统接收到数据后转换为实际值即对应的电压值,然后显示和记录。

AD转换信号频率为128次/20ms,单次转换时间为156.25us。采用P55作为模拟量输入引脚。如下图开发板引脚定义中A0-P5.5。

开发板引脚定义:

 

2.    数据采集和记录系统简捷

Labview上位基于官方例程修改而来,修改了显示处理和串行接口数据处理。

2.1.  串行接口数据处理

串行端口打开。

数据获取和再触发,数据获取后根据采样关系转换为实际对应的电压值,并形成波形数据,供显示和记录。

 

2.2.  主画面

中间空白处为波形显示区,限免提供4个按钮,程序运行后,按“开始”按钮,开始数据采集和记录,按“停止”按钮停止数据采集和记录,“设置”按钮可以设置数据记录的位置,“退出”按钮结束程序。

2.3.  数据记录

 

设置记录路径,信号类型暂时没有启用。

数据采用labview支持的tdms格式记录。

 

3.    实测效果

     将A0多次在gnd和3.3V之间切换。A0接3.3V时,

 

 A0接GND时

记录的数据展示。