This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

打开CCS后出现"CrashReportJob"错误

我是win10系统,在安装CCS6.2之前,卸载了加密软件,杀毒软件也已经禁用,之后才开始安装CCS6.2,但是在安装完成后,打开CCS,就报如下错误:

An internal error occurred during: "CrashReportJob".
C:\Users\HP\AppData\Local\Temp\proxy_vole8215972263738513720.dll: 拒绝访问。

在编译软件工程是,一直报如下错误:

gmake: *** [source/srvc_src/srvc_mdcu_can.obj] Error 5
source/test_src/subdir_rules.mk:7: recipe for target 'source/test_src/test_draw.obj' failed
process_begin: CreateProcess(C:\Users\HP\AppData\Local\Temp\make21080-25.bat, C:\Users\HP\AppData\Local\Temp\make21080-25.bat, ...) failed.
make (e=5): 拒绝访问。

没办法编译软件。

请各位帮忙看看,为什么会出现这种错误,怎么就解决呢,谢谢!

  • 若是可以的话,建议您升级到最新版本的CCS。

    关于CrashReportJob,在下面的链接,客户解决了问题。您可以参考下

    e2echina.ti.com/.../324611

    CCS每个版本都会依赖32位的vc运行库,比如我用的CCS5.5,依赖的是VS2012的vcredist_x86.exe,这个用PEiD软件,很容易查看。

    因此出现这个问题,重新安装或者修复vcredist就可以了,而且必须是32位即x86版本。

    若还是不行的话,请上传您的install log 文件 (默认路径 C:\ti\ccsv6\install_logs)
  •  推荐用较新版本的ccs。

    CCS6.2太老了,当时出来的时候还没有win10操作系统呢