用的是TI MSP430F5529LP 板卡
申请之后第一次烧写程序提示需要固件升级,随后升级失败。
之后烧写就会提示MSP FETs/eZ FETs调试器需要修复。(如下图)
在线修复也是修复失败
现在板卡绿色LED亮着,按照手册应该是没问题的。
设备管理器里看了一下,没有识别出来串口。重新插拔,驱动重新装过也还是这样。
请问这样的情况怎么样解决才好?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
用的是TI MSP430F5529LP 板卡
申请之后第一次烧写程序提示需要固件升级,随后升级失败。
之后烧写就会提示MSP FETs/eZ FETs调试器需要修复。(如下图)
在线修复也是修复失败
现在板卡绿色LED亮着,按照手册应该是没问题的。
设备管理器里看了一下,没有识别出来串口。重新插拔,驱动重新装过也还是这样。
请问这样的情况怎么样解决才好?
很抱歉给您带来的不便,请尝试下面的链接
e2e.ti.com/.../654869
内Ryan Brown1 给出的链接
这个确实是很奇怪的问题,MSP430的launchpad会经常要求更新,且不能在更新过程中中断。请您尝试下下面的办法。若还是不行的话,我去咨询下BU
抱歉,目前手边没有开发板,所以不太好测试
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/903356
An internal error occurred during: "Computing size".
Profile epp.package.cpp is not current. Expected timestamp 1589312186494 but was 1589311999679
1.请问你插拔USB会设备管理器会出现未识别的端口么?
2. 请问你那是否有多的eZ-FET?似乎看起来F5528里面的代码坏了,你可以尝试通过用eZ-FET读一下F5528里面的代码,通过接口TP110 -TP04。具体接线可以通过PCB看出来。
3. 如果能读出来说明工作正常,然后后续可以手动灌个程序进去。
您好!
我用示波器看过了,TUSB2046B与pc之间连接正常并且5528也有信号传入。
下载了这里面的代码也不行么? MSP430_ezFETLite 。
如果是TUSB2046B没问题,软件没问题,那还有一种可能是USB IO那个口打坏了。
您好!
感谢Susan Yang和Eason Zhou一直以来的帮助。
目前问题已经解决。
问题出在国内网络和缺乏微软VC运行库的问题上。现在重新安装VC运行库后,使用最新版本的CCS成功更新了固件。
现在两块板子已经可以使用。
再次感谢二位。
希望我的方法可以帮助到其他同问题的朋友。