我使用的是MSP-CAPT-FR2633开发板,
按照官网的视频教程一步步做:
在CapTIvateDesignCenter中建立项目做好基本的配置后生成代码,然后利用CCS调试后下载到开发板;
然后再在CapTIvateDesignCenter中做实时调试,再更新源代码;
接下来就不知道怎么做了,如何把更新的源代码再载入到CCS中呢?
当前CCS中的代码是CapTIvateDesignCenter调试前的代码,试过删掉原来的project再重新导入,发现是灰色的无法导入了。
各位大神请帮帮忙,谢谢!
若该回复解决了您的问题,请点击“确认此为答案”,谢谢。
回复 Susan Yang:
回复 guo weijuan:
这中问题是工程配置问题。编译器没有找到对应的文件。
你更改一下工程include的目录就可以了。
昵称:灰小子 qq:1358611172
问题已经解决了。
原因是如果CDC与CCS的workspace在同一个目录里面,在CCS导入项目会默认copy project into workspace,因此就造成build project出错。
因此,CDC与CCS的workspace需要放在不同的目录,这样build project就不会出symbol redefined的错误。不过当再次在CDC内tune过后,更新源代码需要更新到两个目录,一个是CDC项目的目录src中,一个是CCS项目目录下。