概述:
为了降低功耗,同时满足实际需求,将MSP的内核电压设置为0级,并且MCLK和SMCLK使用8M主频。
现在产品需要实现掉电检测,需要检测3V左右电压。如说明手册:
问题:
1、Vcore引脚上的电压能够真实反映内核电压嘛?
2、如果使用0级内核电压,SVSMHRRL最大只能设置为3,那么SVMH的典型值就只有2.30V。有没有其它方法可以提高该阈值电压?
如上问题,恳请指教,不胜感激。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
概述:
为了降低功耗,同时满足实际需求,将MSP的内核电压设置为0级,并且MCLK和SMCLK使用8M主频。
现在产品需要实现掉电检测,需要检测3V左右电压。如说明手册:
问题:
1、Vcore引脚上的电压能够真实反映内核电压嘛?
2、如果使用0级内核电压,SVSMHRRL最大只能设置为3,那么SVMH的典型值就只有2.30V。有没有其它方法可以提高该阈值电压?
如上问题,恳请指教,不胜感激。
你好,非常感谢您的回复。
额,我是想问:在不提高内核电压的前提下,如何提高SVMH管理的阈值电压?
非常感谢您在百忙之中抽空回复我的问题,谢谢。
额,再请教一个问题。
芯片Vcore引脚的电压能真实反映内核电压嘛?
或者说:
除了降低内核电压,是否还有其它方式,可以降低芯片Vore引脚电压?