由于国庆节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解。

MSP430FR5992是否比5969运行速度慢?急!!!

在做一个产品,最初第一版是用msp430fr5969做的,后来产品升级ROM不够用了,就将mcu更换为了msp430fr5992,这两个单片机管脚完全兼容,ROM比之前的5969大一倍。但是更换后发现了一个问题,相同的时钟配置下,5992的运行速度比之前5969的慢了好多,比如之前的一个计算函数在5969单片机上运行需要11ms,在5992单片机上运行则需要26ms,不知道是什么原因?请高手指点一下。

MCLK用的是内部的DOC,我配置的是21MHz(NWAITSX bit也全设置为了1),SMCLK用的是外部HF(12MHz),ACLK用的是外部LF(32.768KHz)。

20 个回复

  • 做产品不建议超频使用啊,这两个mcu的最高频,数据手册里写的都是16MHz。

    如果运算比较多,注意用好硬件乘法器。


    昵称:灰小子     qq:1358611172

  • 回复 灰小子:

    硬件乘法器已经使能了,产品中浮点数据的运算量比较大,三角函数调用比较多,所以只能超频了,极限是24M,我只用到了21M,我的疑问是相同的时钟配置,相同的函数,为什么在5992上运行比在5969上慢,两个程序我没有看出有什么明显区别啊?
  • 回复 user4461879:

    我怀疑5992的实际运行频率可能并没到21MHz,你把时钟通过io输出,用示波器观察一下实际的运行频率。


    昵称:灰小子     qq:1358611172

  • 另外您可以先看一下 www.ti.com/.../slaa801.pdf 的 2.1.1 Optimization Settings,可以帮助您提高代码运行速度

    相对来说频率较高的时候,功耗也会相应增加

     

    若是该回复回答了您的问题,请点击“确认此为答案”,谢谢

    If a post answers your question, please mark it with the "verify answer" button.

  • 回复 灰小子:

    我试着把SMCLK设置为DOC,然后在IO口上看过,是21M左右,正式产品上SMCLK是外部HF,但是MCLK是用的DOC(21M),因此MCLK就是21M,问题是相同的时钟设置和运行函数,在5992上运行时间比5969慢好多啊。这个不理解啊,产品升级更换MCU后计算速度慢了进一倍。现在是要解决这个问题。
  • 回复 Susan Yang:

    我用的是IAR,代码优化我选的是LOW,这个办法在产品第一版时就实验过,过分提高级别会导致优化后代码表达的意思不完全对,另外新添加的功能需要的ROM很大,所以只能更换MCU了,问题是在时钟配置几乎相同的情况下,原来的函数运行时间都慢了很多,这个是什么原因,我甚至单独建了两个测试工程(和产品功能完全脱离),一个是5969的,一个是5992的,两个使用相同的时钟配置,都调用同一个函数(函数内容是一大堆浮点的乘法和加法),结果5969用了107ms,5992用了238ms,太奇怪了,难道是5992性能不如5969?
  • 回复 user4461879:

    时钟初始化代码如下:
    void clk_init(void)
    {
    // LED1_CLOSE;
    FRCTL0=0XA500+NACCESS0+NACCESS1+NACCESS2;//晶振大于8M时需要设置NWAITS为1
    //FRCTL0=NACCESS0;
    PJDIR=0x00;
    PJOUT=0;
    PJREN=0xFF;
    PJSEL0=PJSEL0_6+PJSEL0_7;
    PJDIR|=(BIT5+BIT7);
    CSCTL0=0xA500;//password
    CSCTL1=DCOFSEL0+DCOFSEL2+DCORSEL;//DCORSEL=高速模式 101=21M
    CSCTL2=0;
    CSCTL2=SELS0+SELS2+SELM0+SELM1;//MCLK=DOC SMCLK=HF
    CSCTL3=0;
    CSCTL4=VLOOFF+LFXTDRIVE0+LFXTDRIVE1+HFXTDRIVE0+HFXTDRIVE1+HFFREQ1+LFXTOFF;//关闭VLO


    CSCTL5=0;
    CSCTL6=ACLKREQEN+MCLKREQEN+SMCLKREQEN+MODCLKREQEN;//
    // LED1_OPEN;
    do
    {
    PM5CTL0 &= ~LOCKLPM5;
    CSCTL0=0xA500;//password
    CSCTL0_H=0xa5;
    CSCTL5 &= ~(LFXTOFFG+HFXTOFFG);
    SFRIFG1&=~OFIFG;
    delay(0x8f);
    }
    while(CSCTL5&HFXTOFFG);//SFRIFG1&OFIFG

    }
  • 回复 user4461879:

    请问能否给出您具体的测试代码?

     

    若是该回复回答了您的问题,请点击“确认此为答案”,谢谢

    If a post answers your question, please mark it with the "verify answer" button.

  • 回复 Susan Yang:

    #include "io430.h"
    typedef unsigned char uchar;
    typedef signed char schar;
    typedef unsigned int uint;
    typedef signed int sint;
    typedef unsigned long int ulint;
    typedef signed long int slint;
    #define PI 3.14515926

    void delay(uint i)
    {
    while(i--);
    }


    void clk_init(void)
    {
    // LED1_CLOSE;
    FRCTL0=0XA500+NACCESS0+NACCESS1+NACCESS2;//晶振大于8M时需要设置NWAITS为1
    //FRCTL0=NACCESS0;
    PJDIR=0x00;
    PJOUT=0;
    PJREN=0xFF;
    PJSEL0=PJSEL0_6+PJSEL0_7;
    PJDIR|=(BIT5+BIT7);
    CSCTL0=0xA500;//password
    CSCTL1=DCOFSEL0+DCOFSEL2+DCORSEL;//DCORSEL=高速模式 101=21m
    CSCTL2=0;
    CSCTL2=SELS0+SELS2+SELM0+SELM1;
    CSCTL3=0;
    CSCTL4=VLOOFF+LFXTDRIVE0+LFXTDRIVE1+HFXTDRIVE0+HFXTDRIVE1+HFFREQ1+LFXTOFF;//关闭VLO


    CSCTL5=0;
    CSCTL6=ACLKREQEN+MCLKREQEN+SMCLKREQEN+MODCLKREQEN;//
    // LED1_OPEN;
    do
    {
    PM5CTL0 &= ~LOCKLPM5;
    CSCTL0=0xA500;//password
    CSCTL0_H=0xa5;
    CSCTL5 &= ~(LFXTOFFG+HFXTOFFG);
    SFRIFG1&=~OFIFG;
    delay(0x8f);
    }
    while(CSCTL5&HFXTOFFG);//SFRIFG1&OFIFG

    }




    void timerA0_init(void)// 1ms定时器 用于测量计算时间
    {

    TA0CTL=TASSEL1+MC0+ID1+ID0;//+TAIE; 12M 12/8=1.5
    TA0CCR0=1500;//32
    __bis_SR_register(GIE);

    TA0R=1499;TA0CCTL0=CCIE;
    }

    uint count=0;
    #pragma vector = TIMER0_A0_VECTOR
    __interrupt void TimeA0(void)
    {
    count++;

    }




    //测试用变量
    uint ii,jj;
    float f1[100],f2[100],f3[100];



    int main( void )
    {
    // Stop watchdog timer to prevent time out reset
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;

    clk_init();//初始化时钟
    delay(65530);
    timerA0_init();//初始化定时器 1ms定时

    for(ii=0;ii<100;ii++)//初始化测试变量
    {
    f1[ii]=PI;
    f2[ii]=2*PI;
    f3[ii]=f1[ii]*f2[ii];
    }
    do
    {
    count=0;//清除计数
    for(jj=0;jj<100;jj++)
    {
    for(ii=0;ii<100;ii++)
    {
    f3[ii]=f1[ii]*f2[ii];
    }
    }
    //运行到此后count的值就是运行时间 两个for循环就是测试代码
    }
    while(1);

    return 0;

    }
  • 回复 user4461879:

    不知能不能从我的测试代码中看到操作不对的地方,另外我将DOC从21M降到了7M,测试的结果还是5992运行速度比5969慢,5992耗时716模ms,5969耗时322ms。