This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [常见问题解答] MSP-FET:解决方案:将较新 MSP-FET 与较旧 CCS 或 IAR 版本结合使用

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430-FLASHER

器件型号:MSP-FET
主题中讨论的其他器件:MSP430-FLASHER、MSP-EXP430F5438

将序列号以“17”或更大的数字开头的 MSP-FET 与低于 v7.0 的 CCS 版本、IAR EW430 v7.1 和 IAR EWARM v8.10 结合使用时,存在一个已知问题。此问题还可能影响旧版本的 MSP430-Flasher(这种情况下请更新到最新版本)。此问题可能表现为“Could not set device Vcc”错误消息或其他错误消息。这是因为这些较旧版 IDE 是在最新版 MSP-FET 工具之前发布的,因此无法正确识别和处理新工具。

优选的解决方案是更新到 CCS IAR 的最新版本。但是,如果在您的情形中不能选择更新,请为您的 CCS 或 IAR 版本安装相应的补丁。该表总结了版本兼容性和可用补丁:

  新 MSP-FET 较旧 MSP-FET
(序列号以“17”或更大数字开头) (序列号以小于“17”的数字开头)
CCS v6.0 或更早版本 不支持 支持
CCS v6.1.2 6406.CCS_6_1_2.zip 支持
CCS v6.1.3 CCS_6_1_3.zip 支持
CCS v6.2 CCS_6_2.zip 支持
CCS v7.0 或更高版本 支持 支持

  

  新 MSP-FET 较旧 MSP-FET
(序列号以“17”或更大数字开头) (序列号以小于“17”的数字开头)
IAREW430 v6.40.1 或更早版本 不支持 支持
IAREW430v6.40.2 IAREW430 v7.0 IAR.zip 支持
IAR EW430 v7.1 或更高版本 支持 支持