This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

4月12日毫米波雷达的应用无处不在直播问答精选

Other Parts Discussed in Thread: AWR1443, AWR1642, AWR1243, UNIFLASH, IWR1642

讲师:

尹志新 TI处理器资深应用工程师
姚俊 TI处理器资深应用工程师

 

1、Q:ti的77g 雷达实际的探测精度和探测距离是多少,能否在视频监控系统中有所运用,比如用于夜晚移动目标的检测

A:早上好,欢迎欢迎,相关的问题待会的直播中会有涉及【表情】

 

2、Q:毫米雷达对驾驶员的呼吸检测头一次听说,请问原理是啥?谢谢

A:利用77G毫米波雷达的高精度,可以观测到胸部区域的位移,以此探测心跳与呼吸频率

 

3、Q:想了解下如何监测驾驶员的心跳与呼吸,应用原理

A:一会儿的直播中会有详细的解释

 

4、Q:对于静态的物体可以检测出来吗?之前uber发生的事故可以避免吗?

A:77G雷达能够探测到不同距离的静态和动态物体。

 

5、Q:汽车级毫米波雷达多用什么处理芯片

A:可以采用TI的AWR1243,AWR1443以及AWR1642。需要更强大的处理器可以选用TDA2或TDA3系列。

 

6、Q:毫米波的范围是多少

A:一般是30G-300GHz这个频段

 

7、Q:这不是去年发布的哪款雷达吗?

A:最近的一年TI在这款芯片开发了更多的应用以适应不同的行业。

 

8、Q:专家您好,我是研究雷达检测心跳和呼吸方向的,请问一下这个芯片已经集成相应算法么?是不是直接拿来就可以应用了?对于

A: Demo里有一些源代码可以供参考。

 

9、Q:毫米波能够识别不同的物体吗

A:可以区分不同距离,不同速度以及不同方位角的物体。

 

10、Q:可以结合人工智能,对物体进行识别吗

A:这是最近研究的一个热门方向。

 

10、Q;毫米波雷达有什么家庭应用?

A:在安防,养老,医疗等方面都有一些应用场景。

 

11、Q:专家您好,请问评估板上的MIMO天线可以根据需要的波束重新设计吗?

A:可以的,用户可以根据需要自行设计。

 

12、Q:TI的毫米波雷达目前在那些领域有应用?

A:汽车,安防,交通,工业等等

 

13、Q:可以用于智能驾驶吗?

A:毫米波雷达是ADAS系统的一个重要组成部分

 

14、Q;天线重新设计后,需要在RSS中进行不同通道的幅度相位补偿吗?

A:这个你可以在发射信号上做Beam Forming.

 

15、Q:毫米波雷达的功耗如何

A:目前的方案一般在2W左右

 

16、Q:毫米波雷达防避碰效果怎样?

A:毫米波雷达只是一个传感器,具体效果还要结合合适的算法

 

17、Q:同问智能家居市场是否有相关应用?

A:目前有一些安防方向的应用。

 

18、Q:关于77g雷达,硬件方面的设计难点在哪里

A:主要难点为天线设计以及算法的设计。

 

20、Q:TI MMW MMIC芯片上的RSS模块中ARM有编程接口吗?

A:RSS模块不可编程,Firmware由TI提供,提供了配置接口给客户调用。

 

21、Q:毫米波雷达的探测距离有多少呢

A:取决于场景和参数定义,LRR一般在200+ m

 

22、Q:右边帅哥有点紧张哟

A:工程师没有这种经验,直播还是会紧张的,敬请大家吐槽,别太凶就行【表情】

 

23、Q:毫米波雷达用于医疗方面能不能多讲一下

A:今天的Demo就是关于这方面的

 

24、Q:用于心跳检测的时候,对人的健康有影响吗?

A:目前的认知是基本无影响。

 

25、Q:能用于汽车ACC吗?

A:可以

 

26、Q:毫米波探测技术能分辨物体材质吗?

A:可以区分地面和液面

 

27、Q:雷达波传感器有没有低功耗方案

A:你可以参考我们的TI Design www.ti.com/.../TIDEP-0091

 

28、Q:毫米波雷达主要应用于哪里?

A:待会有介绍

 

29、Q:看到FAA批准了60GHz频段对人体无害,77GHz频段有没有批准?

A:已经有规定在车载是可以用的,后续TI也有60G的产品

 

30、Q: 中距、长距应用中 使用MIMO 角度分辨率能达到多少呢?

A:分辨率取决于收发天线数目,最大支持4片1243级联,可支持192通道。分辨率小于1度。

 

30、Q: 毫米波雷达相比激光雷达,会更好更便宜吗?

A: 会便宜很多

 

31、Q: AWR1243配合哪一款DSP用比较合适?AWR1243级联方案配合哪款MCU呢?

A: 可以采用TDA3x或TDA2

 

32、Q: 毫米波目前的应用多吗?

A; 车载,工业等都有很多应用

 

33、Q: demo 板可以申请吗?

A: 可以在线购买

 

34、Q:TI提供的是毫米波雷达模块还是芯片?

A:芯片

 

35、Q:毫米波雷达在无人驾驶方面有哪些应用

A: ACC/AEB/BSD等都可以

 

36、Q:毫米波雷达的精度是多少

A:取决于使用场景,最高可达到毫米级精度

 

37、Q:用TI雷达这芯片配套天线可以自己PCB布出来吗

A:可以,TI也有相关的参考设计

 

38、Q:工业方面应用,精度可以达到多少

A:取决于应用场景,最高可以到毫米级精度

 

39、Q:TI的算法可以支持静态物体的检测吗

A;毫米波雷达可以检测到静态与动态物体。

 

40、Q:毫米波雷达的功耗一般多大?能否使用在手持设备中?

A:TI的芯片是集成方案,有低功耗的型号

 

41、Q:毫米波雷达的频率是多少?

A:30G-300G

 

42、Q:毫米波雷达可以测量角度吗,比如说一个物体和当前位置的正对角度

A:可以的,角度分辨率取决于天线数目

 

43、Q:毫米波雷达有哪些优势和劣势

A:全天候工作是最大优势,角度分辨率是不足

 

45、Q:毫米波雷达可以探测的距离是多远?

A:距离跟很多因素有关,TI官网有相应的影响距离的文档说明

 

46、Q;毫米波雷达能不能用于0.1米到3米距离内对输送带上物资进行检测。

A:可以,这个距离没有问题。

 

47、Q:该方案对动态物体的探测能力如何?

A:可以检测微小的运动,如今天讲的心跳都可以检测到

 

48、Q: 单芯片的解决方案吗?

A:对

 

49、Q: 如此高的频率,比5G还高,对于电路设计和元器件的选择是不是有很高要求,如果要探测远距离,要增加发射功率吗?

A: TI是全集成的方案,对外围电路及元器件要求不高。具体可以参考EVM的原理图和布线。

 

50、Q: 毫米波雷达在雨、雾和湿雪等高潮湿环境中衰减严重,这个要怎么解决?

A: TI REX资源管理器上有衰减测试说明

 

51、Q:这些芯片都是SOC的?

A: 1443和1642是SoC,1243是雷达前端需要和CPU配合使用。

 

52、Q:在楼宇监控中,光敏传感器用于自动照明,烟雾传感器用于防火灾,以及高精度的传感器,这些应用有用到毫米雷达波的成熟的方案么?

A; people counting可以用于楼宇监控

 

53、Q:请问毫米波雷达发射 一般采用什么调频方式

A:目前TI采用FMCW

 

54、Q:PMIC是什么功能的芯片?

A:供电芯片

 

55、Q:请问TI毫米波雷达最小精度可以达到多少

A:毫米级精度

 

56、Q;相比较汽车雷达领域的Bosch、TRW等知名品牌,TI的毫米波雷达解决方案在性能和成本有优势吗?

A:TI提供的是雷达芯片,不是模块

 

57、Q:PCB是不是要画高频板

A:天线部分需采用RO3003或RO4835

 

58、Q:雷达覆盖的角度是多少?

A:跟天线设计有关,EVM的水平角度是120度,垂直是30度

 

 

59、Q: TI这个芯片后期价格会降不?相比其他非集成方案,成本高了好几倍啊

A: 价格跟用量有关,具体可以联系相关的销售

 

60、Q:多部雷达之间如何解决干扰问题

A: 可以在频域避开,使用不同的扫频

 

 

60、Q:在汽车辅助驾驶中一般使用哪个芯片的方案?

A: AWR1642

 

62、Q:1443可以用于4-20毫安两线制总线类应用中不?

A:可以,参考低功耗方案 www.ti.com/.../TIDEP-0091

 

 

63、Q: AWR1642处理器是什么内核的,速度如何?

A:DSP 600mhz

 

64、Q:价格方面呢

A;价格跟用量有关,可以联系TI 销售

 

65、Q;TI参考设计有出demo板卡申请吗?

A:在TI网站可以找到EVM购买链接

 

66、Q:毫米波雷达长时间照射是否会对人体健康产生影响?

A:不会

 

67、Q:专家您好,我是研究雷达检测心跳和呼吸方向的,请问一下目前TI的解决方案成本大概是多少?

A:BOM成本大概在几百块钱

 

68、Q:毫米波雷达可以成像吗,像激光雷达

A:可以,可以通过多片级联来实现

 

69、Q:77ghz毫米波雷达能穿透玻璃吗?

A:可以穿透玻璃

 

70、Q:77ghz毫米波雷达能穿透玻璃吗?

A:可以,但是信号损耗比较大

 

71、Q:我的1443板子之前在win7的UNIFLASH上烧程序,确定SOP,串口号都正确但是软件、显示一直卡在“OPENING COM PORT”不再进行下去;

A:请到我们的e2e论坛上发帖提问

 

72、Q:通过什么方式识别人头呢

A:我们的工程师正在介绍这块

 

73、Q:AWR1642和IWR164有哪些不同?

A:安全等级不同

 

74、Q:激光雷达与毫米波雷达哪个更适合无人驾驶

A:目前条件下,激光雷达成本较高,不适合大规模商用。

 

75、Q:毫米波的天线有设计参考吗?有没有好的验证方法

A:有的,天线设计好以后,可以在暗室中测试性能

 

 

75、Q:汽车毫米波雷达垂直方向视野范围多少

A:这个跟天线设计有关

 

76、Q;如果是数人头,功率要求高吗?长期照射,会照成辐射伤害吗吗?

A:发射功率低于wifi路由器..

 

78、Q:24Ghz雷达和77Ghz相比,直线性能如何?

A:距离分辨率77比24要高10倍,速度分辨率要高3倍

 

79、Q:呵呵,算法方面是否开源?

A:TI的Demo都提供了源代码。

 

80、Q:第三方公司会提供一些关于算法的必要的技术支持吗

A:可以

 

81、Q:请问 两个车型基本相同的小车停在一起,可以区分开吗

A:角度分辨率比较高的雷达可以分辨

 

82、Q:室内的探测距离比室外大很多吗?

A:室内检测房间内的杂波比较多,室外杂波要小一些

 

83、Q;毫米波雷达可以穿透火源吗?

A:可以

 

84、Q:有77G车规品量产计划吗?

A:AWR就是车规产品

 

85、Q:车用毫米波雷达使用时,是否有天气限制?

A:受天气的影响很小

 

86、Q:算法量多大?需要外扩FLASH吗

A:需要外接Flash保存代码

 

87、Q:提供哪些处理算法?滤波算法

A:常见的雷达算法都包含在内

 

88、Q:产品有过AEC-Q100认证吗?如果用于前装市场,会要求芯片过相关的认证。

A:AECQ100 Qualified

 

89、Q:如果会议室中有工作人员使用射频设备 会对判断有影响吗

A:要看射频设备的频段

 

90、Q:雷达所用的电磁波是长波中波短波还是微波

A;微波

 

 

90、Q:参考设计有和ROS集成的么?

A:新的Processor SDK已经集成ROS,且带有一个AM57x与IWR EVM配套使用的Demo

 

91、Q:毫米波雷达天线的主流方案主要有哪些?

A:使用微带天线比较多

 

92、Q:静态杂波过滤采用了什么办法?多物体回波数据如何处理?

A:您可以参考我们demo中的算法

 

93、Q:iwr1642的ADC是多少bit的

A;12

 

95、Q:2w功耗可以5V供电下工作吗?

A:可以

 

96、Q:毫米波雷达为什么有多路的发送和接收?

A:多发多收,可以定位出物体的位置

 

97、Q:雷达波单个探头可以探测多远距离

A:这个和天线设计有关

 

98、Q:可以用到扫地机器人的避障和测距吗?

A:可以

 

99、Q:附近学校考试开启考场屏蔽器,会照成楼宇里毫米波雷达严重干扰吗

A:要看干扰的频段,一般的通信设备不会使用到77GHz的频段

 

100、Q:在不需要可视的环境,可以使用雷达替代视频检测?

A:可以

 

101、Q:TI毫米波雷达的天线设计与安装方面有什么要求?

A:一般对雷达的安装和调试有一定的要求

 

102、Q:区域监控的的雷达,是否对人特别是小孩成长有影响呢?

A:不会

 

103、Q:硬件的天线设计ti有提供参考吗

A:有

 

104、Q;FMCW技术检测反射信号的角度是什么样的工作原理?

A:我们官网上有FMCW雷达原理的介绍

 

105、Q;行车辅助系统可以使用这种级别的雷达吗?

A:可以

 

 

105、Q:毫米波雷达算法对CPU的要求怎样,能否用到低成本方案中?(比如说CortexM4的MCU是否够用)

A:对于简单的算法是够的

 

107、Q:77G雷达使用的温度范围是多少?

A: -165

 

108、Q:毫米波雷达能够发现F-22吗?

A:哈哈,我们也希望

 

109、Q:DSP和ARM的相关代码都是开源吗?

A;是的

 

110、Q:定位是根据物体移动吗?静态物体可以定位吗?

A:跟物体速度无关,静止运动目标都能检测到

 

111、Q:雷达近距离探测的精度是多少?比如20公分的距离?

A:可以达到1mm以下

 

112、Q:这能用于商场夜间防盗吗

A:可以

 

113、Q:针对AWR1642芯片的power管理,外部自动网络利用PHY芯片通过CAN总线去和ARM处理器通信,能说说这个原理么?

A:在线电源管理,需要通过外部其他芯片来实现

 

114、Q:雷达扫描角度,扫描频率,感应范围可调吗?

A:在线电源管理,需要通过外部其他芯片来实现

 

115、Q:请问有没有开发套件或演示板,怎么获取?

A:可以在TI官网上购买

 

116、Q:发射功率是否可以用软件调节?

A:可以

 

117、Q:监测驾驶员心跳和呼吸,毫米波雷达建议安装在什么位置?

A:可以安装驾驶员座位内部

 

118、Q:毫米波雷达应用和激光雷达是否有优势呢?

A:激光雷达受天气影响大,成本也更高

 

119、Q:可以用C语言编程吗?

A:代码都是基于C的

 

120、Q:这个雷达可以监测人睡觉时的心率呼吸不?

A:可以

 

 

120、Q:IWR1642能检测200米左右的距离吗

A:检测距离跟天线设计/算法/检测目标RCS有关

 

121、Q:People counting算法集成在单片上,这会对芯片设计提出什么要求?另外这样的集成对可靠性是否有影响?

A;集成在单片1642上完成

 

122、动态跟踪的算法是什么?

扩展的卡尔曼滤波,具体算法可以参考TI参考设计文档

 

123、Q:过道检测是不是会应用在智能门锁上

A:安防营救,展览馆灯控等

 

124、Q:问一下,针对与14m的目标检测,其天线的发射功率是多少?其辐射量是否符合国际和国内标准?

A:12db,可以应用

 

125、Q:硬件算法,还是软件开源?

A:软件开源

 

126、Q:毫米波是必须使用dsp芯片吗?是否支持使用其他mcu

A:如果使用不带DSP的芯片,外部可以接其他的信号处理芯片,没有要求

 

127、Q;可以用于安检吗?

A:可以,已经开始有这方面的应用了。

 

128、Q;TI源代码是否需要修改才能使用?

A:源码是开放的,可以根据需要进行修改定制

 

129、Q:毫米波成本应该比红外检测贵不少吧

A:比红外覆盖距离更大,精度更高,还可以提高速度信息,后面价格会降下来,具体可以跟TI销售联系

 

130、Q:对于车辆周围的车辆检测是不是使用24Ghz,对前方车辆检测使用77GHz?

A:现在周边检测对分辨率精度等要求也越来越高,24G不能满足要求,并且77G的价格也越来越低,所以77G也会慢慢替换24G

 

131、Q:毫米波雷达对材质有什么要求

A:对天线板材及外罩有要求

 

132、Q:在人流量检测的应用做,人流比较密集的时候,毫米波雷达能准确识别吗,精度能达到多少?

A:可以结合camera融合使用会更好

 

133、Q;请问毫米波雷达的检测最小值最大值多少?精度是多少?

A:可以结合camera融合使用会更好

 

135、AWR1642和IWR1642有哪些不同?

工作温度范围不一样,外设接口会有差异,AWR是符合车规的

 

 

136、Q:毫米波雷达在3-5m的范围,精度可以达到多少?

A:可达毫米级精度

 

137、Q:不同波长的雷达各有什么优缺点

A;穿透能力/测距/测速能力不一样

 

138、Q:用AWR1642做AEB或ACC的应用是否合适?

A:可以,但是推荐AWR1243

 

139、Q:车用毫米波雷达使用时,是否有天气限制?

A:可以全天候工作

 

140、Q:从头开始设计,由于经验等原因,还是存在困难,TI有那些支持,能快速的进行设计?

A:有EVM及参考设计,包括硬件和代码参考

 

141、Q;代码放在芯片外部的SPI-FLASH,请问如何加密保护代码?

A:可以购买带加密功能的芯片

 

142、Q;可以检测桥梁震动,做桥梁安全监控

A;可以的

 

143、Q:刚才的室内定位对多个人的检测是怎么实现的?

A:参考TI Design www.ti.com.cn/.../TIDEP-01000

 

144、Q:制作工艺有什么要求?电路板和天线,国内有哪些板厂可以做?

A:天线部分一般采用RO3003或RO4835

 

145、Q:哪里可以下载文档,上班不方便看

A:TI网站搜索对应的产品型号即可下载文档。

 

146、Q:可以测沉降吗?

A:应该是可以的

 

147、Q:不同的材质的检测物,返回的波形会不会有所不同,材质影响吗?

A:不同的材质雷达回波会有不同

 

148、Q:可以探测玻璃或水等透明物体吗?

A:可以

 

149、Q:探测角度是多大??

A:与天线的设计有关。

 

150、Q:如果有许多毫米波在空间中如何排除干扰

A:与天线的设计有关。

 

151、Q:毫米波雷达能用于无人机的定高吗?

A:可以