This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

在CCStudio里面使用energia

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, ENERGIA

在energia里开发,energia-1.8.10E23版本(目前最新版)发现无法烧录,而CCStudio可以顺利烧录。在使用CCStudio时候发现CCStudio支持调用energia.

在第一次使用时候需要选择energia安装目录。然后就可以使用了,而且可以方便的调用energia的库和例子。非常方便。再也不担心烧录失败了。

而且可以给CCStudio增加一个新的功能。由于国内energia十分难下载。这里提供我下载好的

7870.energia-1.8.10E23-windows.zip

构建完成,点击小甲虫就可以烧录了。

  • 在经过一天的摸索后,并找各种群打探。找到了最新版的上一个版本。energia-1.8.7E21版本。

    该版本经过测试可以正常烧录,在测试中发现时钟系统故障,不能按照程序设定的时间正常延时,问题出在core代码wiring系列文件上。

    我采用最新版energia-1.8.10E23的core文件夹替换,得到了解决。因此为了帮助更多可能需要energia开发体验的朋友,我重新将修复后的energia-1.8.7E21版本,重新打包分享。因为在国内,这个软件太难下载了,另外由于每个版本都有若干问题,修复问题需要不少的时间,在此分享。

    因为我在查找解决方法的过程中异常艰辛,没有什么资料,如果谁懂怎么修复上传故障。或者对上传项目的相关的文件有所了解,可以在后面跟帖与我分享。由于目前无法正常访问国外网站,该软件默认只支持MSP430系列,对于其他系列的Launchpad,需要在线安装支持文件。因此目前我无法安装其他的文件。后续得到解决后,我会再次跟帖分享。如果谁能正常更新下载相关内容,希望也能无私分享一下。

    7115.energia-1.8.7E21.zip

  • 有没有人知道这个开发方式如何实现抄底功耗?这个好像只能全速运行。
  • 有没有人知道这个开发方式如何实现抄底功耗?这个好像只能全速运行。