劳烦大家了
不知道大家有没有遇到这个问题,我在测试MSP432开发板的时候发现,在LFAM模式下,采用REFO128KHz作为时钟源。
第一种模式:采用Timer32作为计时器,每到一个中断启动TimerA,利用PWM函数产生方波;两个方波的频率不同;
第二种模式:采用Timer32_1作为主计时器,每到一个中断启动Timer32_2,其周期较小,不断触发端口,产生方波,也是产生两种不同频率的方波;
问题是:这两种方波都在开始阶段会有一个不符合的较大间隔。
各位大牛,这个间隔是因为中断中处理程序导致的吗?还有有没有办法去掉这个间隔吗?