我们板上大量使用了TM4C1230H6PM
有问题想咨询请教一下:
1、普通方法,一个裸跑的“mcu应用程序”是通过TI的仿真器下载到片内的flash中
2、我们想在“mcu应用程序”中,通过网口或spi口,把新版的“ mcu应用程序”加载到内存中,然后在烧写到片内flash上
3、简单说,就是在“mcu应用程序”中,实现“”新版mcu应用程序”的自动升级更新
4、那么:
a、烧写的“ mcu应用程序”应该是什么格式?是否还是elf或bin格式?如果是bin格式,如何从elf转换成bin?命令或工具?(仿真器下载似乎是elf格式)
b、用户的新版“ mcu应用程序”,应该烧写到flash的什么“起始地址空间”?
c、烧写的库函数接口?