使用了 Timer PWM 和 PWM 模块产生 250KHZ 的方波, 用示波器测试,发现 PWM 模块方波频率很准, 但是Timer PWM 产生的方波在 249.8~250.2 KHZ 之间跳动,请问这是什么问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用了 Timer PWM 和 PWM 模块产生 250KHZ 的方波, 用示波器测试,发现 PWM 模块方波频率很准, 但是Timer PWM 产生的方波在 249.8~250.2 KHZ 之间跳动,请问这是什么问题?
hi,
问题没有解决,PWM 还是很精确, 250KHZ, timer 的PWM 现在稳定在 249.5KHZ, 任然不精确。
我是同时测量,而且示波器的2个表也对调过, 也用了2块 EX-TM4C1294XL 板子测试,是同样的问题
我调整了不同的参数:
理论 实际
480 250K 249.5K
476 252.1K 251.6K
470 255.3K 254.8K
460 260.8K 260.3K
同样, PWM 很准
看上去 , timer PWM 似乎要比理论值少 0.5K