配置TM4C1294NCPDT芯片的GPIO时,误将PC0-PC3的PCTL寄存器配置为0了,导致芯片的JTAG接口无法连接。请问有什么方法可以恢复JTAG吗?我使用的时XDS110调试器。
code:
HWREG(GPIO_PORTC_BASE + GPIO_O_PCTL) = 0
我看到手册中有提到用LMFLASHPROGRAMMER可以解锁Flash,但是使用XDS110无法探测到设备,因此无法解锁。
另外,手册中有提到commit Control 寄存器似乎可以包括JTAG的引脚不会被误配置,但是我并没有配置这个寄存器。他好像没有起到保护作用。