DM36x Resizer能否对sub-window进行缩放

DM36x Resizer能否对sub-window进行缩放

问: DM36x Resizer能否对sub-window进行缩放 问者: 1785678

DM36x Capture引擎能否实现对输入图像(component输入或来自SDRAM的YUV422/420数据)的指定范围(由下图X,Y,sub-width和sub-height等参数限定的部分)进行Resizing操作?

期望结果是灰色部分被忽略,草绿色部分(sub-window)经resizer A和B,输出YUV420格式的数据用于H.264编码。


答: 回复: DM36x Resizer能否对sub-window进行缩放 答者: 1127364

resizer需要连续物理空间,

你的那块绿色存放是不连续的,不行


答: 回复: DM36x Resizer能否对sub-window进行缩放 答者: 1127364

你的这几个寄存器是消隐的概念,不是一回事.

从memory中读是通过IPIPEIF来实现的.


问: 回复: DM36x Resizer能否对sub-window进行缩放 问者: 510468

我觉得硬件应该可以实现的。请尝试下面的方法,任选一种:

1. Vertical Start Position of the Input (RZA_I_VPS,RZB_I_VPS) and  Horizontal Start Position of the Input (RZA_I_HPS,RZB_I_HPS)

2. Vertical Start Position (SRC_VPS)和Horizontal Start Position (SRC_HPS)


问: 回复: DM36x Resizer能否对sub-window进行缩放 问者: 1785678

参考以下代码:

if (second_output) {

rsz_ss_config.output2.enable = 1;

rsz_ss_config.output2.width = 640;

rsz_ss_config.output2.height = 480;

rsz_ss_config.output2.pix_fmt = IPIPE_YUV420SP;

。。。

ioctl(resizer_fd, RSZ_S_CONFIG, &rsz_chan_config)


问: 回复: DM36x Resizer能否对sub-window进行缩放 问者: 1740145

谢谢 Jing Lee 的回答

以PSP的Do_resize为例,调用ioctl(resizer_fd, RSZ_RESIZE, &convert)中,是不是rsz A 和rsz B 全都使用了?


问: 回复: DM36x Resizer能否对sub-window进行缩放 问者: 1785678

以PSP的Do_resize为例,调用ioctl(resizer_fd, RSZ_RESIZE, &convert), RSZB的输出首地址是convert.out_buff2..offset。

如果是EVM的Demos如Encdoe,需要先enable RSZB并设置相关参数, 重新编译DMAI;那么在CapBuf中,RSZB的输出紧跟在RSZA输出之后,偏移Width*Height*BPP处开始。


问: 回复: DM36x Resizer能否对sub-window进行缩放 问者: 1740145

我感觉是可以的

你仔细看看 v4l2的文档


问: 回复: DM36x Resizer能否对sub-window进行缩放 问者: 1785678

谢谢Feng。

比较失望,既然硬件不支持,只好用ARM另外处理了。


问: 回复: DM36x Resizer能否对sub-window进行缩放 问者: 1740145

在psp目录下,有SS mode的例子

我问一个问题 如何获得resize b输出的数据


问: 回复: DM36x Resizer能否对sub-window进行缩放 问者: 1785678

谢谢解答。

请问“resizer需要连续物理空间”, 这是绝对的还是某一层软件的限制?是DMAI还是PSP?

如果通过PSP的VPFE driver直接对Resizer或者IPIPE的寄存器Vertical Start Position (SRC_VPS), Vertical Processing Size (SRC_VSZ), Horizontal Start Position (SRC_HPS)和Horizontal Processing Size (SRC_HSZ)进行设置, 能否实现对不连续空间的resizing呢?


问: 回复: DM36x Resizer能否对sub-window进行缩放 问者: 1785678

看了代码中的参数表,应该是Single Mode才有可能做到。哪里去找SS mode的例子来参考?