在用ccs3.3向ram中load程序的时候出现错误提示。

在用ccs3.3向ram中load程序的时候出现错误提示。

问: 在用ccs3.3向ram中load程序的时候出现错误提示。 问者: 1834027

使用新的TMS320F28335设计电路进行程序调试过程中,连接仿真器成功,但是load程序的时候发生错误。硬件电路是按照reference参考来设计的,应该没有问题,不知道是哪里设置的问题。错误报告如附件。想问一下发生这种错误可能是什么错误引起的。谢谢。我的邮箱是332553886@qq.com


答: 回复: 在用ccs3.3向ram中load程序的时候出现错误提示。 答者: 1834027

找到了原因,发现有个引脚VDD3VFL没有供电,是在画原理图的时候给意外删掉了,真是悲剧,不过飞线之后,还是工作不稳定。请问一下,如果这个引脚没有供电,load 程序,会不会损坏芯片?


答: 回复: 在用ccs3.3向ram中load程序的时候出现错误提示。 答者: 755069

这种错误明显是你硬件有问题,0X8000 为内部的RAM地址,跟外扩的东西没多大关系,要么是硬件有问题,要么是你DSP受干扰不能正常工作


问: 回复: 在用ccs3.3向ram中load程序的时候出现错误提示。 问者: 755069

应该不会


问: 回复: 在用ccs3.3向ram中load程序的时候出现错误提示。 问者: 755069

这就说明你硬件有问题


问: 回复: 在用ccs3.3向ram中load程序的时候出现错误提示。 问者: 1834027

换了程序,也不可以,程序在别的板子上就可以load,真是奇怪


问: 回复: 在用ccs3.3向ram中load程序的时候出现错误提示。 问者: 1818726

检查下你的cmd文件,或者换个程序试试。