CCS2.2

CCS2.2

问: CCS2.2 问者: 1196577

我用的是CCS2.2,仿真器是XDS510,设置好后,启动CCS时无法进入,显示无法初始化,请帮忙?


答: 回复: CCS2.2 答者: 1357265

1. 请使用CCS3.3. 下载链接为:

software-dl.ti.com/.../CCS_3.3.83.20_Platinum.zip

2. 请确认仿真器的驱动已经安装成功,在Setup中已经有此仿真器的选项,并且已经成功选择该仿真器。

3. 请确认硬件没有问题。


问: 回复: CCS2.2 问者: 1357265

升级到CCS3.3再尝试吧。


问: 回复: CCS2.2 问者: 755069

1.检查你的ccs设置

2.看得仿真器和板子硬件是否正常工作

3.有时候电脑里面装有360,也会出现这种问题

4.以上都排除的话,可以换台电脑试下,看是不是电脑操作系统的问题,有时候你的电脑上网会被装一些插件,可能和CCS有冲突。


问: 回复: CCS2.2 问者: 1129718

设成软仿真可以启动吗??如果不行则是你的CCS2.2没有安装好,如果可以启动就看看你的XDS510安装手册中是不是有漏装的驱动。