配置ccsv

配置ccsv

问: 配置ccsv 问者: 1877143

请问这是为何      谢谢


问: 回复: 配置ccsv 问者: 1357265

其实只需要万用表和示波器。

最有可能的就是仿真器,包括仿真器驱动。请和Seed确认,您的驱动是否支持CCS4.2?

我上面罗列的项目,是从可能性最大,到可能性最小,以及从effort最小到effort最大的检查方法。

连接不上CCS,只能从上面的项目中,逐步检查。


问: 回复: 配置ccsv 问者: 1877143

我安装ccsv4 和usb 驱动时 路径都是默认的路径,应该没问题的  我的芯片是tms320F2812 的  配置时按指南一步步来 应该没问题  至于按Jones Chen的方法  好像有点难度  因为没检测工具.......


问: 回复: 配置ccsv 问者: 1357265

连接不上Jtag

1. 查 电源

2. 查 时钟

3. 查 复位引脚

4. 查 Boot GPIO的状态

5. 查 Jtag电路,每个引脚的上下拉状态。

6. 查 仿真器驱动是否正常

7. 查 Jtag信号,可以对照正常板子,每个信号分别查


问: 回复: 配置ccsv 问者: 1588110

请确保驱动安装正确,和板子EMU配置正确