BQ77910锂离子保护

BQ77910锂离子保护

问: BQ77910锂离子保护 问者: 1740888

BQ77910怎样设计才可搞成4-20串,还有评估主板上的J7上的TS是接主机的热敏电阻?J9上的三个引脚也是接主机还是测试用的啊,我知道CHGCTL是充电控制脚。J6脚上的功能是什么来的,麻烦专家分析。


答: 回复: BQ77910锂离子保护 答者: 1492855

你好,bq77910额定检测电池数是4~10串,问题中所提到的20串不知是否指的是两两并联?

J7上的TS引脚可以不接,EVM板上已经有供测试的RT1。如需接板外电池侧的TS电阻,需要将RT1飞起。

J9脚除了CHGCTL是充电控制脚外,CHGFLAG和DSGFLAG分别是指示芯片CHG和DSG两个引脚状态的。

J6是物理上连接ZEDE的PIN脚,连到VCC开启最小保护延迟时间,接地正常工作模式。


答: 回复: BQ77910锂离子保护 答者: 1492855

目前能找到的只有10串的demo。

再向WW方面问下,有的话我会发上来。


问: 回复: BQ77910锂离子保护 问者: 1818757

Hi Yuan 

     Two BQ77910 can be stacked to protect 11- to 20-cell packs.Please check the reference in the

attachment. Let us know if have any further questions.


答: 回复: BQ77910锂离子保护 答者: 1740888

谢谢


问: 回复: BQ77910锂离子保护 问者: 1894938

你好,最近开始用这款芯片设计,如能指教万分感谢,qq 554151916,谢谢


问: 回复: BQ77910锂离子保护 问者: 1196885

这个是10串的DEMO,我要的是20串的 ,两个BQ77910的级联的DEMO电路


问: 回复: BQ77910锂离子保护 问者: 1492855

请参考附件EVM板的资料。

关于电池并联问题,建议选取一致性比较好的电池。


问: 回复: BQ77910锂离子保护 问者: 1196885

我想知道两两并联的20串电路的相关内容,及资料