使用Ultra Librarian转换TI芯片的Altium Designer封装格式

使用Ultra Librarian转换TI芯片的Altium Designer封装格式

使用Ultra Librarian转换TI芯片的Altium Designer封装格式 by Billy

第一步:找到对应芯片的CAD文件,以OPA350为例:

http://www.ti.com/product/opa350


RE: 使用Ultra Librarian转换TI芯片的Altium Designer封装格式 by Billy

第二步:

下载上图右边连接的 Ultra Librarian.zip , 然后根据提示,安装。

安装好后打开Ultra Librarian,会出现以下界面:

按照图片提示,载入.bxl CAD 文件,选择输出格式为 Altium Designer。然后,选择 Export。完成后,软件会弹出 一个 txt 文件。


RE: 使用Ultra Librarian转换TI芯片的Altium Designer封装格式 by Billy

第三步:

1、运行Altium Designer;

2、打开第二步中弹出的log.txt 对应的文件夹:

在路径下面同时有提示操作步骤,下面的操作将根据这个提示进行。


RE: 使用Ultra Librarian转换TI芯片的Altium Designer封装格式 by Billy

第四步:

使用Altium Designer 打开 文件夹 下面的 脚本工程 : UL_Import.PrjScr

选中UL_Form.pas,然后点击 运行 按钮:

然后选择对应目录下的 .txt文件(点击下图查看大图),然后选择导入按钮:


RE: 使用Ultra Librarian转换TI芯片的Altium Designer封装格式 by Billy

最后一步:

完成上面四步后,会提示成功导入,Altium 工程目录下会出现两个Lib,分别是 原理图 和 PCB 的lib。


RE: 使用Ultra Librarian转换TI芯片的Altium Designer封装格式 by yang wencai

楼主,那怎么转换成ORCAD和Allegro的封装?


RE: 使用Ultra Librarian转换TI芯片的Altium Designer封装格式 by yang wencai

Billy,那怎么生成OrCAD和Allegro封装


RE: 使用Ultra Librarian转换TI芯片的Altium Designer封装格式 by Billy

参考第二步,选择Orcad格式即可。


RE: 使用Ultra Librarian转换TI芯片的Altium Designer封装格式 by yang wencai

楼主,不行啊!方便加个QQ在线支持下不?我用的是Cadence SP16.5


RE: 使用Ultra Librarian转换TI芯片的Altium Designer封装格式 by yang wencai

我的QQ93970713


RE: 使用Ultra Librarian转换TI芯片的Altium Designer封装格式 by liulianqiang liu

楼主为啥我按步骤来出来的文件啥都没有呢~!


RE: 使用Ultra Librarian转换TI芯片的Altium Designer封装格式 by Billy

楼上在哪一步出现问题?


RE: 使用Ultra Librarian转换TI芯片的Altium Designer封装格式 by hechang rao

按照上面楼主介绍的方法可以正常完成转换,但是得到了原理图符号,PCB封装文件是空的,请问是不是软件功能限制引起的,是不是只有完整版的才支持PCB封装的导出?


RE: 使用Ultra Librarian转换TI芯片的Altium Designer封装格式 by Saiting Lin

同问!!


RE: 使用Ultra Librarian转换TI芯片的Altium Designer封装格式 by li ming1

同问啊  这问题解决了吗


RE: 使用Ultra Librarian转换TI芯片的Altium Designer封装格式 by Wong Herman

感谢楼主,终于在Altium Designer下看到封装和原理图了


RE: 使用Ultra Librarian转换TI芯片的Altium Designer封装格式 by jie gao1

在第三步中点击完第一张图的运行之后出现

点击start import之后,提示错误 ,怎么回事。点击ok出现ul_import.pas里 ProjDoc := Client.OpenNewDocument(cDocKind_IntegratedLibrary, 'UL_Imported_Lib', 'UL_Imported_Lib', False);这段被标红色。当然也没出现第四步的封装


RE: 使用Ultra Librarian转换TI芯片的Altium Designer封装格式 by jie gao1

在第三步中点击完第一张图的运行之后出现 点击ul_form.pas确认,出现第二张图。

点击start import之后,后面跟楼上一样了,图没显示出来所以又补充了一楼


RE: 使用Ultra Librarian转换TI芯片的Altium Designer封装格式 by Yuegang Huang

我也遇到了同样的问题。


RE: 使用Ultra Librarian转换TI芯片的Altium Designer封装格式 by ryan Brown

我也是同样的问题,入选


RE: 使用Ultra Librarian转换TI芯片的Altium Designer封装格式 by ryan Brown

我怎样使用该元件呢?在Ultra Lib中没发现呀。画原理图需要TLC2272


RE: 使用Ultra Librarian转换TI芯片的Altium Designer封装格式 by ryan Brown

就是并没有AD直接使用的库文件呀


RE: 使用Ultra Librarian转换TI芯片的Altium Designer封装格式 by qianli ma

为什么没有PCB lib呢 


RE: 使用Ultra Librarian转换TI芯片的Altium Designer封装格式 by gengxin li

你好,我的Ultra Librarian转化为altium designer的按钮没法选择?


RE: 使用Ultra Librarian转换TI芯片的Altium Designer封装格式 by dilon song

两个问题呀

一个是按照操作转完,没有PCB ,有SCH 的。

另一个问题是,转成4.0版本的,protel 99se 打开以后丢失数据,什么都没有。


RE: 使用Ultra Librarian转换TI芯片的Altium Designer封装格式 by dilon song


RE: 使用Ultra Librarian转换TI芯片的Altium Designer封装格式 by doublesan Liu

转换时,Altium不支持中文版本的,还原到英文版面后就能实现转换过程了