关于51315、53355

关于51315、53355

问:关于51315、53355 问者 yuchang zhang

两个都是用DCAP MODE方式。现在用的DCAP-MODE control为什么不需要补偿,那LC的双极点怎么补偿呢?电容的ESR很低情况下会怎么样?谢谢!


回复: by yuchang zhang

怎么没人回答呢? 请教TI的高手哦


回复: by Trevor

Yuchang,

    DCAP mode 代表Direct connection to the output CAPacitor, 利用输出电容的ESR来检测电流信号,输出电压的纹

波直接与PWM 比较器相比较,理论上比较器的增益及带宽是无限的,因此环路的增益也是无限的。本质上DCAP mode

相当于电流模式,不需要进行外部补偿。DCAP mode对输出电容的ESR有最小值的限制,如果ESR太小的话,DCAP

mode是不能正常工作的,具体可参考附件中的公式2;

0131.slva453-D CAP.pdf