我想请教下:CC2530怎么发射未调制的载波?

我想请教下:CC2530怎么发射未调制的载波?

问:我想请教下:CC2530怎么发射未调制的载波? 问者 Ellenzh

在2430的datesheet的文件的发送测试模块显示2430是可以通过配置寄存器发射未经调制的载波的,而2530可兼容2430,为什么2530的datesheet中并没有提到可发射未调制的单载波这一功能呢,是2530不具备这种功能吗?


回复: by AZ

用SmartRF sudio发。

BR. Albin


回复: by Ellenzh

您好,非常感谢您的解答,可是SmartRF studio是上位机软件,而2530是脱离主机的独立的无线发送模块,这怎么能联系起来呢,能请教下您那里有相关的资料吗


回复: by AZ

飞线连cc debugger. DD, DC等。

BR. Albin


回复: by Ellenzh

能再请教你下您,用飞线连接debugger的时钟线和数据线就可以发射未调制的单载波的原理吗?


回复: by AZ

你可以对一下CC debugger的原理图。

需要

DD, DC, resetn, VDD, GND. 

然后你就知道寄存器怎么配了,一劳永逸。

BR. Albin


回复: by Ellenzh

由于手头上没有CC debugger,只有SmartRF04EB 仿真器,请问对SmartRF04EB的电路原理图进行修改也可以吗?非常感谢您啦!


回复: by AZ

应该是05EB吧?

当然可以,简单说,ccdebugger是05EB的子集。

具体可以按照原理图飞线。

BR. Albin


回复: by Ellenzh

好的,非常感谢您啦,手头上的是SmartRF04EB,买回来的时候卖家介绍说是兼容CC2430和CC2530,就没有换了,我再看看电路图,看看怎么连线,谢谢谢谢啦~


回复: by Ellenzh

         您好,我的问题还没有得到解决,容我愚笨,可能还需要您的帮助。

         我使用smartRF04EB给发送板和接收板分别下载了点对点的简单数据通信程序后,两个开发板是可以正常工作的(结果为:可以用basicRfReceive(pRxData, APP_PAYLOAD_LENGTH, &rssi)函数读取并在液晶屏上显示我发送的5个数据和信号的RSSI值)。

         但是当我使用飞线连接smartRF04EB的DD, DC, resetn, VDD, GND.和开发板上的仿真器端口 p22,p21,resetn, VDD, GND(对照CC debugger user's guide找不到怎么配置寄存器的信息),后来对smartRF studio进行一定的学习后,通过smartRF studio导出的寄存器值将MDMTEST0=0x75和MDMTEST1=0x18添加到RF初始化代码中,下载代码后,出现的结果是发送端可以正常的发送(我在发送函数后面设置了一个灯闪烁,可以看到闪烁现象),但是接收端没有任何反应。【我自己分析的原因可能是:假定发射的是未调制的载波,那么我使用的” if(basicRfReceive(pRxData, APP_PAYLOAD_LENGTH, &rssi)>0) “条件判断语句是因为检测不到数据所以不成立,所以没办法读取到数据和RSSI】

        所以,我现在的问题是:(1)在发送端和接收端,怎么检测我发射的就是未调制的载波?(2)如果要显示RSSI值应该怎么进行读取?(3)可否通过某个引脚实时读取RSSI 。非常感谢您啦!


回复: by AZ

Jiao Zhang, 

用smartRF studio 的话不用配寄存器。你就

continuous TX--> unmodulated-->start就可以了。“有个register view"你可以看到,导出寄存器的。

你到底是什么应用啊?这个一般只用于调crystal和产线连通性测试的。

1) 要用频谱仪看。

2)要读寄存器然后算上offset的。(你可以参考user's manual)

BR. Albin


回复: by Ellenzh

       非常感谢您能一直帮我解答,我想实现一个相位差测距的功能,需要使用到2个未调制的载波信号作为发射信号,所以直接用smartRF studio软件来测试应该是不可以的,需要通过编写程序下载进开发板脱机进行测试。

       我想我读取不到RSSI值,是因为我是使用的basicrfrecieve()函数读取的数据的后两位的方法来读RSSI值,所以才读取不到,(因为发射的信号是纯载波,所以接受缓冲区不存在数据,后面也不会自动读取到RSSI。

       可以再请教下您:使用频谱仪怎么进行测试吗(有相关的测试操作文档吗?)?读取RSSI值是否要换另一种方法,比如说直接读取RSSI寄存器?非常感谢您啦


回复: by AZ

Hi Ellen, 

用smartrf sudio成功了以后,你可以export寄存器的。然后你就可以用于脱机软件了。(软件界面考上有register view, 然后导出即可)

频谱仪就是通用的仪器。。。。。。问一下百度吧。。。:-)

RSSI一般是读preamble的时候计算出来的。CW我也不知道怎么读。

你可以看一看smartRF studio里面的continuous RX读出来的值吧。但是,这个是能量。举例子说,带内wifi的信号没准都进来了。

BR. Albin


回复: by Ellenzh

您好:

  可能还要麻烦下您,我按照studio导出的寄存器值,写入到TI例程per_test (无线传输质量检测例程)的halRfInit()中,下载例程到发送端,在发送端的RF脚用频谱仪测试可以成功发送未调制正弦波,但是接收端也按照“continue RX”模式下导出的寄存器配置halRfInit()后并不能检测到接收端的正弦频谱信号(检测到的都是噪声),请问这是怎么回事呢?(如果发送端发送的是纯正弦信号,接收端的RF引脚应该是可以接受到的吧?)


回复: by Ellenzh

您好,可以再请教下你,做连通性测试的时候,如果发送端发送未调制载波,在接收端也能测试到未调制载波吗?怎么可以知道发送端发送的未调制载波信号被接收端接收到了呢(就是说在做未调制载波通信的时候,怎么知道通信成功了呢?)