TI 便携式音频和智能语音识别技术常见问题

TI 便携式音频和智能语音识别技术常见问题

2017 年的 CES ASIA 充满了浓浓的科技范儿,智能热度有增无减,有线产品层出不穷,你 Get 到潮流了吗?凭借在音频领域 30 多年的丰富经验,TI 的音频产品足以满足您最挑剔的耳朵!

在寻找最新版的音频设计资料?2017 年新版资料在这里! 

  1. TI 音频产品概述及蓝牙音箱、耳机适配器应用选型及方案
  2. TI 针对条形音箱设计选型及应用方案
  3. TI 针对音频系统电源选型及应用方案
  4. TI 针对语音信号前处理的优化和拾音方案

与此同时,由行业专家整理的常见技术问答也新鲜出炉啦!点击可浏览收藏经典问答

党庆昆

TI 高级模拟应用工程师

14年行业从业经验,专注音频产品与系统设计,TI高级模拟应用工程师,为您解析音频芯片领域的新技术和最热门的音频解决方案。


在开始回答网友们的问题之前,我先总结一下两个经常被提及的问题:
1)选择方案应该重点关注哪些指标?
2)目前主流的蓝牙音箱使用方案有哪些?
一、关注哪些指标?
简单讲,因为蓝牙音箱都比较小,所以要求没有很高,需要注意的都是最基本的音频指标,比如功率,效率,频响和失真度。
其他方面就是电池的播放时长和充电速度。到终端客户,往往需要用更形象的指标来描述,比如适用于多大空间,或者多远距离可以听。其他的效果主要在主观评介。很少有产品把自己的客观指标作为宣传点来告知终端用户。所以市场上很低端的低价蓝牙音箱则只关心功率。这种音箱通俗来讲就是“听个响”。影响到听音体验和使用体验的指标一般都没有测量。
而追求品质的产品,都对影响声音和电池使用时长的基本指标做设计保证和质量管控。另外,指标也是相对静态的数字,因为测试信号是相对稳定的,而音乐和音频是复杂变化和大动态的,所以同样的指标,并不意味着有同样的主观表现。只能说,客观指标是基础。这些指标有时候是相互制约的,所以一般要根据自己需要的产品的特点,选择合适的芯片和设计。

二、主流蓝牙音箱方案有哪些?

主流蓝牙音箱的方案来说,一般蓝牙音箱的功率都小于10W, 一般是3~6W之间。

小功率的单声道蓝牙音箱,主要使用LM48511, 自带升压部分,4欧姆喇叭的话可以到5.4W 1% THD+n. 因为是H类的功放(就是功放的升压电压会随着输入信号而调整),所以效率很高。

中、大功率的,比如5W到10W的蓝牙音箱,单声道或者双声道,一般用TPA3130D2TPA3118D2TPA3128D2做功放,而DAC和处理一般用PCM5121PCM5101或者TLV320AIC3254PCM5121TLV320AIC3254都是内部有miniDSP, 可以做一些声音处理,包括基本的EQ等。

这几个功放的性能都很好,因为是闭环反馈的,TPA3130D2是QFN封装的体积比较小,TPA3128是混合输出模式的的,静态电流很小,有助于提高系统效率。TPA3130D2是15W每声道的双声道功放,TPA3118D2/TPA3128D2是30W每声道的双声道功放,所以内阻都很小。

数字输入的功放也用的非常广泛,而且有更高级的音频处理。

普通声音处理的数字输入功放,一般来说,都具有多段EQ (5 bands to 10 bands)和1到3段DRC (按照频率分段),失真度控制等功能。蓝牙音箱用的比较多的比如TAS5711, 支持2.1输出组合,TAS5709/TAS5715这样的,支持2段DRC等等。

还有一些数字输入功放具有更强大的声音处理功能,内置了 miniDSP和RAM/ROM, 比如TAS5756M/TAS5754M, 我们提供了一些预先做好的处理流程可以选择使用,比如多达10段的EQ,增强功能的多段DRC,低音增强,自适应EQ等。而更先进的声音处理,则是“智能 功放”,比如TAS5766M/TAS5782M/TAS2557M,这种算法对喇叭进行建模,播放音乐的时候,实时预测喇叭的状态,对震动幅度和温度进行实时 的控制,避免喇叭损坏,在这个基础上面,喇叭的瞬时功率可以轻松达到额定功率的3倍以上,喇叭的功率越大短时间峰值可以达到的功率越大,这样就可以实现传 统算法无法实现的很好的低音效果和更高的响度,弥补小口径喇叭以及小音腔的不足。

另外我们还新推出了一些性比更高的数字输入功放比如TAS5733LTAS5753MD,有15段EQ和3段AGL,后续更会推出不需要输出电感的产品。

这里的EQ实际上是BiQuad滤波器,就是不仅能做EQ,也可以做高通,低通,Notch, Bass/Treble shelf 等滤波器。

软件工具上走向高度统一,就是熟悉了一个功放的使用,就可以很快的上手其他功放的使用和调试。便于快速产品化缩短开发时间,在及时使用新产品新技术的同事减少出错的机会。