错过2017年9月26日TI 汽车课堂 - 48V 系统应用技术网络研讨会的朋友们,小编来给你们送福利啦,我们精心整理了40个热门问答,赶快来收藏!
Q: 48V系统在BMS上的应用,充电效率能提高吗?充电时间能缩短吗?
A: 提高效率分两块,第一块要提高充电电流能力,第二块要有电池能够支持大电流的充电。 目前钛酸锂在快冲这块应用很好。
Q: 安全性能如何?有哪些保护
A: bq76PL455A符合功能安全ASIL-C等级
Q: 48V系统所能提供的最大功率多大?
A:取决于你的电池组能量,通常15KW已经很大,因为再大的话性价比不是很高了
Q: 48V只是电池BMS系统的电压么?如果全车都改成48V供电,那么整车系统都要换啊
A:一般来说,会12V/48V同时存在。
Q: TI的BMS有什么优势?
A:有很多优势,在48V BMS可以单芯片解决,有二级硬件保护,符合功能安全ASIL C等级。
Q: BQ76PL455A,PcbLayout时,通信电缆镂空对EMI测试的好处有没有经过验证呢?
A:这个是经过试验验证的。
Q: BQ76PL455A-Q1的封装是什么?外围还需要什么器件吗?
A: TQFP80, 外围设计可以查看我们的Datasheet,已经我们的方案设计,比如TIDA-00717
Q: BMS采用什么均衡方案 A:被动均衡
Q: BQ76PL455对组包电芯上电有没有顺序要求,曾经我用过某公司的AFE,电芯接上很容易烧坏AFE。还有就是休眠后的功耗是多少?
A:休眠的功耗可以查询455A的规格书,BQ76PL455A没有上电时许要求,这个其实是热插拔性能,如果热插拔保护没做好,就会发生问题
Q: BQ76PL455的散热问题好处理吗? A:很好处理,可参考DS的layout 说明
Q:使用48v系统,汽车上面低压电器需要dcdc变换器,会不会使效率降低?
A:从整个汽车系统来看,增加48V电池,系统的油耗会降低。
Q: 48V上一般什么设备
A:比如说空调,EPS,水泵等等
Q: 48V系统是否可以实现能量回收?
A:这是一个系统级的问题,有了48V系统后,能量回收变得更加容易实现。
Q:双向控制是不是太复杂了?有这个必要吗?
A:这个是系统的定义要求,相对来说,现在12V/48V双向DC/DC还是比较简单的。
Q:为何不采用防反接电路(二极管),而采用这种方式
A:二极管的导通电压高,会带来跟多的损耗
Q: LM5170怎么进行级联呢?
A:输入,输出可以直接并联做多相的配置
Q:电压环还需要MCU处理,这样是不是有点反应慢呢
A:一般来说,由MCU来控制可以更容易地控制和保护,MCU的响应速度已经足够快,满足系统的需求
Q: ti的产品线眼花缭乱,LM系列和TPS系列的电源芯片,更推荐用哪一系列呢?
A:这两个系列都可以选择,主要是满足你们的系统需求。LM系列来源于原来的国家半导体,现在这两个系列共存。
Q: lm5170是否简化了系统?成本是否大幅降低?
A:相对于全数字电源方案,LM5170大大简化了系统的负载性。成本方面也会有一定的优势。
Q: 48v到12V的效率能到多高?
A:对于TIDA-01168参考设计满负载下可以做到97%
Q: TMS570工作电压是多少?可以实现哪些功能?
A: 3.3V 供电,可以做电机控制,EPS, ABS,Airbag , BMS等
Q:提供HALCoGen生成驱动代码的安全认证报告,这个有样例报告吗?
A: Halcogen 有相应的CSP package,可以提供给客户,帮助客户过认证
Q:双核在功耗和发热上是否有所提高啊?
A:这个跟芯片具体的设计以及工艺有关,并不代表功耗一定大。
Q:芯片提供哪些通信接口?CAN,485,以太网这些都可以提供标准的车规通信接口吗
A: Ethernet,CAN,UART/LIN,SPI, Flexray,IIC 等,TMS570所有的型号都满足车规。
Q:使用这个安全芯片方案和相关的代码,在以后做整车的safe安全等级验证的时候是否可以直接引用,是否可以不用再过相关的项目呢?
A: Safety Library ,MCAL 和compiler 都可以提供相关功能安全认证需要的文档。
Q: TMS570的代码实例好像比较少,有没有这方面的资源?
A: Halcogen里面有相应的例程,也可以通过Halcogen来快速配置生成相应的底层驱动。
Q: TMS570供电电压是多少伏?需要专门电源转换吧?
A: 3.3V供电,推荐使用TPS65381,可以实现多路电源监控和看门狗功能,实现系统的诊断和保护。TPS65381本身也是满足功能要求的。
Q: TMS570为何称为安全MCU?
A: TMS570 的软硬件设计都是基于功能安全标准来设计的,芯片本身,大部分的资源都是可以自检的,芯片诊断覆盖率可以达到99%以上。
Q: tps570是否有评估板提供呢?开发的历程是否完善?
A:每个系列都有评估板,可以在TI 官网购买。Halcogen里面有相应的例程
Q:怎么样进行双核相互检查呢?
A: TMS570 是锁步双核架构,会自动进行CPU检测。
Q: 48V的供电有何优势了?
A:工作电流相比12V系统更小,因此损耗会更小。
Q:大电流如何减小损耗? A:工作电流越小,损耗越小。
Q: C2000在双向控制方面必须进行变压器进行隔离吗?
A:不是必须的,可以支持隔离和非隔离的方案,这个是根据系统的需求来定是不是要隔离
Q: C2000是可以进行双向的控制芯片吗?
A:可以,但是也要配合软件算法,也就是我们平时所说的数字控制。
Q: 48V上一般什么设备?
Q: 48V需要多少个锂电芯串联?
A:降压的效率和最大输出功率为多少? 一般标准的每节电芯的电压是4.2V,所以12节锂电芯串联可以达到48V
Q:电压环还需要MCU处理,这样是不是有点反应慢呢?
A:电压环的带宽一般都不会太快,原因是怕引入纹波的干扰,所以用MCU处理电压环是绰绰有余的
Q: 48V系统,正常工作以后锂电池电压可以到40-54V,所用的DCDC输入范围需要很宽才行
A:你说的很对,通常我们的DCDC输入可以支持到60V-100V,所以没有问题
Q: 48V系统的安全性有保障吗?
A: 48V是安全电压里最高的电压了,在兼顾了安全性和系统效率,48V是最合适的选择