919 TI 工业网络研讨会 FAQ 集锦

919 TI 工业网络研讨会 FAQ 集锦

9.19 上午午直播问答

Q: MSP430FR片内ADC是多少位精度?           

A: SAR型ADC, 12位精度,具体参数可参考芯片数据手册, Specification - Peripheral 章节

 

Q: MSP430系列单片机的最高工作频率是多少, 功耗多大?    

A: 我们铁电系列MSP430FR MCU的主频最高16MHz, Active 状态功耗100uA/MHz, 休眠状态0.25uA, 深度休眠状态0.02Ua

  

Q:有MSP430的学习板吗?     

A: 从简单的入门的LAUNCHPAD系列到高性能的评估板。都有。 详情参考我们的官方。 搜索对应型号。例如 http://www.ti.com/tool/msp-exp430fr5994

 

Q: TI的故障指示器采用什么处理芯片?有没有整套方案供参考

A:  TI故障指示器方案MCU我们推荐: 低端MSP430FR5847, 中端MSP430FR5969/MSP430FR6972, 高端推荐MSP430FR5994; 参考设计方面, 有TIDA-01385, TIDA-00807 和TIDA-00998

http://www.ti.com/tool/TIDA-01385

http://www.ti.com/tool/TIDA-00807

http://www.ti.com/tool/TIDA-00998

  

Q: 这些TIDA除了有选型的介绍以外,有PCB制作或者原理图可以参考吗?            

A: 所有TI design我们都提供整套设计参考材料。原理图PCB,BOM一样都不少

   

Q:  fram的读写速度怎么样?

A:  FRAM的读写速度最高可达8Mbps, 具体可参考http://www.ti.com/lit/an/slaa498b/slaa498b.pdf

  

Q: TI无线产品在功耗上有没有优势?支持哪些频段

A: 有绝对的优势。以SUB-1G SOC CC1310举例,10dBm发送功率功耗为12.9mA, RX功耗为5.5mA,M3功耗为51uA/MHz;频段方面, 支持315-, 433-, 470-, 500-, 779-, 868-, 915-,

920-MHz ISM

       

Q:电流检测是用什么方法?能检测多大电流?           

A: 参考方案用的2000:1的电流互感器采集电流,电流输入范围为0.5A~100A,基于零漂移OPA2317 的设计。 两级的放大倍数可以选择。

    

Q: 故障指示怎么跟我们的主电路进行通信    

A: 故障指示器上带有 SUB-1G 通信模块, 通过无线将数据传输至主机;主机再通过GPRS等方式传送到后台

     

Q: 故障指示器系统的低功耗非常难设计,不知道TI有什么好方法 

A: 一个是元器件选型方面,TI提供低功耗的MCU, 运放和电源;另外就是软件设计方面,给予MSP430 FRAM系列的灵活外设(FRAM, DMA, LEA)可以实现低功耗的应用软件设计

  

Q: 系统输入电压很低的时候,有没有一个门槛值,在此之前需要控制收集能量端的电压关闭给负载或者LDO的输出?

A: 直到积累到一定程度,才开始为负载供电,并在别的端输出电压               TPS61021A 0.9V会启动工作!然后启动后可以支持0.5V输入工作。

  

Q: 在网络同步对时方面,能达到吗,有好的设计方案?      

A: 我们有基于CC1310 做一套设计。 有需要可以联系当地代理商或者技术支持 。

 

Q:  FRAM相对于Flas在功耗上有哪些特点?

A: 铁电支持低电压操作1, 字节操作, 以及10^15次方的擦写次数,低功耗,掉电可保存

     

Q: 在信号处理上的处理速度如何?   

A:  200ksps采样率ADC12 。LEA做FFT 和FIR效率远高于Contex-M 系列MCU

  

Q:  MSP430 FRAM MCU的LEA模块是完全独立于CPU吗?  

A:  LEA可以完全独立于MCU进行低功耗的数据处理,256点复数FFT的效率是Cortex M系列MCU 35倍以上

  

Q: 故障指示器取电方式一般有哪些?              

A: 对于从机,可以CT,电池等取电;对于主机可以从常规电源模块,太阳能面板等取电。 具体可参考我们的设计TIDA-00998  http://www.ti.com/tool/TIDA-00998

 

 

9.19 下午直播问答

 

Q: 电弧检测的原理是怎么样的             

A: 检测原理分为两种,一种是频域分析,另一种方案是时域分析;TI参考方案TIDA-00929 就是结合了时域和频域, 具体可参考 http://www.ti.com/tool/TIDA-00929

 

Q:针对故障电弧检测有哪些参考设计,对应资料哪里可以下载到   

A: TI有两套参考设计,如下

TIDA-00929 http://www.ti.com/tool/TIDA-00929

RD-195 http://www.ti.com/tool/SM73201-ARC-EV

 

Q: LEA和DMA有什么区别吗?LEA有哪些特点          

A: LEA 是 专用做数据处理的类DSP核。 DMA 是用于数据传输的的外设。 LEA能独立于MCU高效完成数据处理的任务

 

Q: 200k的采样频率是不是有点低了啊              

A: 故障电弧的频率范围取决于具体产品和故障类型,通常大部分的故障电弧频率在KHz到100khz左右。如果有更高的频率需求,可以采用片外更高采样率的ADC,或者采用时域分析。

    

Q: 为何截止频率选的是100kHZ的             

A: 从两个方面分析,一个是,根据测试的故障频谱分布主要在100KHz以内, 另外一方面,MSP430FR5994的ADC采样率是200ksps, 能够分析的频域信号幅是 100K。

    

Q: 任何电弧都能检测得到吗?             

A: 需要根据客户的应用的具体情况, 通过大量测试获得故障波形的特征, 再去优化调整软件参数提高监测率。

 

Q: 我想问下,为什么用MSP不用28335这种频率更高的处理器?  

A: 可以的。 主要是采样后的算法部分。 用F28335整体方案成本相对高。

    

Q: 还有能介绍下DSPlib吗?

A: 是一个类似controlsuite的软件吗?可以用来生成FIR滤波器的代码吗?               这是TI针对在MSP进行低功耗数据处理的函数库,可以官方搜索我们对应的MSP-DSPLIB用户手册。配套的有一个GUI,可以直接生成对应的参数,然后通过库函数实现FIR。下载地址http://www.ti.com/tool/MSP-DSPLIB

      

Q: 差分放大器带宽怎么选择?我用PWM开关应用,带宽多少比较好?     

A: 你这个应用中,除了带宽,你更应该关心压摆率这个指标Slew Rate。你具体什么应用,一般6V/us以上比较好。

     

Q: 硬件FFT可以做到几次谐波分析呢               

A: 主要取决于你的基波频率及采样率。  基于内部 ADC 可以做到 100KHZ 的频谱。 2000次谐波

     

Q: 这个MSP430FR5994低功耗能做到多少      

A: 功耗可以参考芯片的数据手册,Active模式是118uA/MHz, LPM3.5(RAM数据保存)模式下是350nA, LPM4.5模式是45nA

     

Q: 模拟电弧的测试设备需要自制吗?还是有专门做这东西的?       

A: 可以自己制作。具体方法可框图可参考对应研讨会资料的最后几页。

     

Q: 一般12bit AD 采样电弧够用不?        A: 足够

 

Q: 开发环境还是在ccs中?    

A: 开发环境是CCS 。 另外,CCS自从 CCS7.0后免费对用户开放

     

Q: 带通滤波器的具体电路有仿真电路吗         

A: 推荐下载TI的仿真工具TINA, 按照研讨会PPT里的电路图搭建仿真电路进行仿真

       

Q: 有没有TI的典型模拟电路设计       

A: 对应的典型模拟电路都可以在芯片的数据手册里面找到