我想要一些关于cc2564方案的技术支持,
我们现在的产品有需要bluetooth通信的需求,通信过程中的实时性要比较高;我们在使用cc2564过程中发现两个模块间的通信时延挺严重的,而且时延还不固定,两个模块放在一起,距离很近.
如附件所示:
图中的上升沿表示发数据的时间,下降沿表示收到数据的时间,两个边沿中间的高电位表示发与收之间的时间间隔;
图中可以看到高电平有些长有些短,意味着发与收之间的时延飘忽不定,长的大概52ms,短的大概28ms左右;
我是120ms发一次数据;
使用的是SPP,也使用了SPP+BLE.
我不太清楚这是否是蓝牙本身就有这样的时延.