This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【分享】CC2640的IAR编译时出现的“Error while running "C:\ti\xdctools_3_31_01_33_core/xs" --xdcpath="C:\ti\tir……”解决方法

公司的电脑(xp、32bit)与自己的电脑(win10、64bit、家庭版)在安装IAR后都遇到了如下的问题:

注:所有路径都是默认的。

XP系统通过获得管理员的方式重装解决了,而WIN10系统死活编译不通过。整理一下网上的多种解决方案:

1、卸载IAR,并以获得管理员方式依次执行iar安装包、破解包、IAR.exe。

2、重装协议栈。

香瓜按照以上方式重装了十多次,不停地实验,最后发现只要把IAR安装在“C:\IAR”路径即可。

猜测原因:IAR对空格、中文较为敏感,而WIN10中默认路径在“C:\Program Files (x86)\IAR Systems\”,猜测是“Program Files (x86)”中间的两个空格造成的错误。

如果还有问题,请留言,大家一起探讨。

===================================================================================

后续1:

后续在开发过程又遇到过一次,这次是由于工程是由老版本的协议栈开发的,而电脑中安装了新版本协议栈,IAR在C盘找不到老的协议栈导致出错。

详情可以看这里IAR的“Tools-Configure Custom Argument Variables…”,查看里面的路径是否能在C盘中找到。

如果找不到,解决办法就是下一个与工程相对应的协议栈。

===================================================================================

后续2:

有群友把协议栈装在了G盘,导致出错。

解决方法:协议栈按默认路径安装。