大家好,
目前正使用cc2650stk做adc采样,然后对ADC进行的结果进行处理,处理的方法是FFT。之后我把这个整个程序集成到了ble project zero中。但编译时一直报错说内存不够。但集成到TI-RTOS时程序就可以正常运行。以下是报错的图片。看cc2650的datasheet它有128KB flash和20KB SRAM。在没集成到ble project zero之前(程序运行在TI-RTOS)TASK_STACK_SIZE我设的是4096,但集成到ble project zero后就编译就会显示内存不足。
主要想了解一下这两个error是什么意思。另外有没有解决办法。里面比较占内存的有,256个包含两个float型变量的没赋值的结构体,和256个已经赋值的结构体。