自制板,2640 4*4 封装, sdk 2.30版本, 官方simple_per例程,相关宏已修改为4*4封装。
LLAUNCHXL 板环境程序执行正常,但自制板上 进入 SimplePeripheral_init 执行至
GGS_SetParameter(GGS_DEVICE_NAME_ATT, GAP_DEVICE_NAME_LEN, attDeviceName); 进入ICall_Abort,
请问是配置文件原因吗
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,产生进入Icall_abort的原因已找到,由于24M晶振引脚接错造成.现程序在单歩调试时能进入simple app msg处理函数中运行,但是直接在app msg处理函数断点等待执行时或无断点执行时,却无法进入。即使进入后,停止调试时,程序跑飞, 手机APP端无法发现蓝牙设备。使用的程序在SDK 2.30 官方例程基础上修改,去除了uart display,仅添加了I2C功能,在4x4移植过程中,修改相关宏后,使用CC2640R2DK_4XS.c 配置,但在编译时 提示 RFCC26XX_HWAttrs 未找到定义错误, 我按LAUNCHXL版本 将此处修改为 RFCC26XX_HWAttrsV2 编译通过.此处修改是否合适?