按官方文档仅使用A1.1和A1.2,如下:
初始设置的offset和gain如下:
但是AOA测试的返回结果始终在10度左右,无论怎么放置天线:
针对这种情况,我是可以通过调节gain和offset,使结果准确吗?我尝试调试了offset和gain,但并没有达到效果,不知道有什么办法,可以让结果准确??
若该回复解决了您的问题,请点击“确认此为答案”,谢谢。
回复 Viki Shi:
你好:
1. 修改发射功率,我只在passive程序中发现(passive程序不是接受CTE包的吗?):
我直接修改urSetup.common.txPower=0x9330吗?没找到完全匹配的,应该是代码更新的原因。
2. 在我的passive代码中有参考帖中描述的三个函数,基本一致:
3. 应该和第三个无关。
回复 user5993867:
回复 Alvin Chen:
你移动slave 数值不变吗?
我一般旋转passive
得到的数据基本如上图所示
我旋转passive
得到的数据如上图所示
不确定你是怎么动的 注意的是这个设定是slave 是被located的设备。 你放slave 前后移动看看,大致数据会跟进你对两个设备的角度而变化。