This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC2541 + CC2592 蓝牙定频测试 无法设置功率

Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC2541, CC2590

产品使用CC2541+CC2592, 目前打算做蓝牙定频测试,但TX power 选项无法选择,这个测试时能否选择CC2590,(因为选择CC2590是可以调节发射功率)。我的理解是只是改变CC2541的发射功率,PA只要使能就可以了,不知道是否可行?

  • 加PA的话,输出功率将一直保持先前的值。
    你用HCI命令试一下,尤其看一下HCI_EXT_ExtendRfRangeCmd的应用,文档是TI_BLE_Vendor_Specific_HCI_Guide,在协议栈安装路径的document文件夹下
  • "加PA的话,输出功率将一直保持先前的值" 这句话是不是可以这样理解: 先不选PA 调节CC2541的TX power 然后再选上PA CC2541发射功率不变? 这样我是不是可以通过这个方法调节发射功率? 因为时间很急,想用smart stdio直接调。
  • 我验证了一下,CC2541+CC2592确实不可调,CC2541+CC2590就可调。smartrf studio只支持实验室验证过的配置,CC2592的配置暂不支持。你还是HCI命令调吧,或者用proprietary mode,这样可以直接调txpower的寄存器
  • 看了一遍资料 有2点问题:
    1、HCI的发射功率设置命令HCI_EXT_SetTxPower参数只支持0dBm、-6dBm和-23dBm三个参数,那么输出的功率要么过小 要么过大,是否能实现小一点的步进?
    2、如果HCI 没法实现,怎么用proprietary mode,我在官网找了没找到相关资料,这模式该怎么操作,有具体的文档吗?
  • 使用私有模式的话,请参考:www.ti.com/lit/pdf/swra422

    这个模式下可直接访问寄存器来控制CC2592,也可以设置TXpower寄存器。不过CC2541-CC2592没有预先提供的 TXPower表,所以需要使用CC2541的默认表,并进行测量转换成CC2592的输出值