This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

用cc4642的LaunchPad 和AoA 做RTLS定位 软件烧录有没有教程?

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC2640

现在有一块cc2642Launchpad 和 AoA板子,想烧录rtls_master程序,请问有没有out of box之类的教程?

比如如何导入CCS,编译,烧录,应用,之类的

之前用雷达的板子是有那种一步一步的PDF教程的,但是蓝牙没找到相关的小白教程,可否帮忙详述一下具体过程?

可能对资深的工程师很简单,但是对我们这种小白还是有点难,看到有个相关答案下面的链接也都失效了

多谢帮助,感激不尽

  • 您是否有参考过下面的链接?

    software-dl.ti.com/.../localization-index-cc13x2_26x2.html

    另外要选择对应版本的RTLS_Monitor

    对于SDK 3.30,要选择的RTLS_Monitor是0.9.5。请确保在使用CC26x2设备时选择RTLS_Monitor_ CC26X2。
  • 您好,感谢您的资料,想请问的是具体步骤,比如导入到CCS,编译后得到一个hex文件?然后呢,之类的步骤,让demo跑起来就行了
  • 您可以下载SDK 如simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_30_00_03,安装后默认路径如下

    C:\ti\simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_30_00_03\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL\ble5stack

    里面有相关的例程 rtls_master rtls_passive 和rtls_slave

    在CCS内使用project-->import CCS project 找到对应的路径就可以导入了,编译后默认得到的是.out文件

    一般可以使用uniflash烧录到开发板

    在我们的TI Explore 内有详细的步骤,请您参考一下

    dev.ti.com/.../node
  • 这是从论坛里其他人那里的答案,我问的就是类似的详细步骤有没有教程呢?

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ‘’大家好,我之前没用过TI,现在需要用CC2640测试RTLS功能,步骤如下:

    1:我是用CCS导入rtls_master工程后,会有app及stack_library,我是直接使用bulid all编译了一次,生成了一个rtls_master_cc2640r2lp_app.hex

    2:使用uniflash工具烧录hex文件

    3:双击rtls_agent_cli.exe,然后输入'a',都是提示‘no rsp’

    请教下大家上述步骤哪些有问题?第一步是有问题么?应该会生成两个文件吧?或者说python环境没设置的话是这样的?‘’
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2019-7-16 17:42
    只会生成一个文件,詳細步驟請參考 dev.ti.com/.../node (该链接已失效)
    YK Chen
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • 我上面给的链接就是详细的步骤了,具体演示的话如下

    dev.ti.com/.../ble_aoa.html

    也有相关说明

    若是关于CCS的快速使用的话,请您参考下面的链接。以CCS10为例,给出了如何导入/新建工程,以及如何build和debug等

    software-dl.ti.com/.../ccs_getting-started.html

    总之,就是首先在保证软硬件条件满足的情况下,先使用CCS/UNIFLASH分别给板子烧录进程序,然后按照之前我说的链接的步骤,一步一步来
  • 非常感谢!!!
    最后问下,您这边推荐的用SDK 3.3?我看最新的是3.4呀?
  • 很高兴能帮到您

    我之前是用3.3做的,没有试过最新的3.4,您可以自行选择