This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC2652R_SDK_BLE問題

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R

HI TI

想請教一下

1:如果自己寫一個APP給A手機跟B手機使用.

(準備要來和CC2652R的BLE裝置連線的APP)

CC2652R的BLE裝置能不能做配對這個動作??

配對完後CC2652R就只認A 手機.

和A手機保持連線,而B手機連線後,

就發現這個裝置不認可.而自動斷開B手機??

2 : CC2652R的BLE裝置(以simple_peripheral為例子)

是否可以有什麼動作觸發手機的APP連線後,

發現這個裝置需要輸入帳號密碼才能做連線??

謝謝

  • 1、可以绑定,“和A手機保持連線,而B手機連線後” ,这里CC2652R是准备作为主机还是从机?
    2、可以的,根据设置有几种验证方式
  • 有以下几种配对方式:

    • just works (Secure Connections or LE Legacy):用于配对没有显示没有输入的设备,主动发起连接即可配对,用户看不到配对过程。例如连接蓝牙耳机。
    • passkey entry (Secure Connections or LE Legacy):要求配对目标输入一个在本地设备上显示的6位数字,输入正确即可配对。例如连接蓝牙键盘。

    • numeric comparison (Secure Connections):配对双方都显示一个6位的数字,由用户来核对数字是否一致,一致即可配对。例如手机之间的配对。
    • Out of Band (Secure Connections or LE Legacy):两设备的通过别的途径交换配对信息,例如NFC等。例如一些NFC蓝牙音箱。
    关联模型的选择以及配对是否成功取决于gapbondmgr 参数的设置
  • 1、"可以绑定,“和A手機保持連線,而B手機連線後” ,这里CC2652R是准备作为主机还是从机?"-->
    CC2652R都作為從機

    就是 SmartPhone A 去連線可以直接連到,因為CC2652R認得SmartPhone A ;

    但CC2652R從機在沒有連線的狀態下, 換了 SmartPhone B 要去連線CC2652R(己記住SmartPhone A)時,
    CC2652R從機辨認出這不是SmartPhone A ,拒絕連線.這樣子的效果要怎麼做???

    是要記住SmartPhone A的MAC ADDRESS??

  • HI VIKI

    那在CC2652R配simple_peripheral專案在要那裡做這些配對的設定???

    還是simple_peripheral不能做這些配對設定???要換別的專案??

    "• just works (Secure Connections or LE Legacy):用于配对没有显示没有输入的设备,主动发起连接即可配对,用户看不到配对过程。例如连接蓝牙耳机。
    • passkey entry (Secure Connections or LE Legacy):要求配对目标输入一个在本地设备上显示的6位数字,输入正确即可配对。例如连接蓝牙键盘。

    • numeric comparison (Secure Connections):配对双方都显示一个6位的数字,由用户来核对数字是否一致,一致即可配对。例如手机之间的配对。
    • Out of Band (Secure Connections or LE Legacy):两设备的通过别的途径交换配对信息,例如NFC等。例如一些NFC蓝牙音箱。
    关联模型的选择以及配对是否成功取决于gapbondmgr 参数的设置"

    謝謝

  • 1、你的需求,可以考虑设置白名单,仅添加A手机
    2、建议参考一下下面文档的Selection of Pairing Method:dev.ti.com/.../gapbondmngr-cc13x2_26x2.html