自己做了一个板子,系统正常运行,但是检测不到任何蓝牙信号
USB四个脚直接连接到地,其他部分和各个器件的值均与TI keyfob电路板相同
请教,出现这样的问题,有可能是哪些方面除了问题
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
又重新做了个板子,结果竟然和之前一样,也没有信号看来应该不是PCB问题
你好。可以看一下你的原理图和PCB吗?我的CC2540也是搜不到蓝牙信号。
你好,可以分享一下你的原理图和PCB文件吗?我的CC2540也是没有蓝牙信号,32.768KHz晶振用的是柱状的,有没有影响?
哥们你好,请问你蓝牙搜不到信号最后解决了吗?我目前也遇到了这个问题,用频谱仪测完全没有信号,方便的话可以回复我一下吗?QQ:389206819 问题随便填就可以
xiaobailong24您好 :
目前我也遇到了这个问题,看到时间已经过了很久了,想问您,您最后是如何解决的?我目前更换了晶振,更换了负载电容等均没有效果,如果您方便的,请您回复我一下,谢谢您了。或者您加我微信或者QQ:389206819 谢谢您了~