讲师:赵宗睿 姜剑 丁胜东
Q&A
1.现在的 阿里IoT现在只能查到ESP32 与8266,已经能具体提SDK支持的硬件平台有哪里?CC2650是否已经纳入支持?
A:已经纳入支持,可以发邮件到ali_iot_sdk_support@list.ti.com获取相关资料
2.TI的蓝牙与阿里云 IoT 智能生活开放平台是怎样联系起来的,需要用到哪些协议和技术?
A:会用到TI的SDK,以及阿里的APP的SDK。云服务器的部分就直接用阿里的就好了。
3.智能生活开放平台iLOP 为啥连阿里云官方都查不到资料,大约什么时候会有比较详细的开发资料,或者能通过查询途径?
A:阿里Iot的网址是:https://iot.aliyun.com/ 请浏览此网站获取详细信息
4.如何应用TI蓝牙与阿里云链接?
A:基于TI CC2640R2的SDK以及阿里的APP的SDK做二次开发,阿里的APP是可以连接到阿里云的。
5.我学习过昇润科技的蓝牙SDK与平台的连接,请问相比昇润,TI连接阿里有那些优势?
A:这是阿里和TI一起推荐的解决方案,可以用到阿里的云,然后也可以基于阿里的生态来推广
6.阿里云IoT智能生活开放平台iLOP 是收费平台还是免费的?
A:iLOP平台使用是免费的,设备激活根据lisence收费,详细的收费标准可以咨询我们的商务
7.阿里云IoT智能生活开放平台iLOP实现蓝牙接入,还需要其他什么组件?
A:不需要其它的组件了
8.有比较详细的开发资料和demo吗?
A:有的,可以发邮件到ali_iot_sdk_support@list.ti.com获取相关资料
9.请问下这款蓝牙芯片能用于智能音箱里的语音传输吗?
A:你谈到的是传统蓝牙,这个是BLE
10.如何保证接入云后设备的安全性?
A:在这套方案里面有一些安全性的保护措施的
11.接入阿里云,是需要租借阿里云服务器么?
A:不用,具体的信息要在阿里的网站上可以查到
12.低功耗滥用调试工具在PC,androi ios上都有哪些?
A:我们已经提供Android,iOS SDK,并针对芯片对兼容性和稳定性做了优化,可以直接使用
13.可以支持自己来移植么?是否有详细的资料和文档?
A:接入阿里的iLop 整个蓝牙相关的开发都已经做好了,也比较完善,用户只需要做业务相关的开发
14.通过SDK工具是不是就可以直接开发蓝牙功能?
A:是的
15.对于私有云平台,该做哪些工作,才可以把simpleLink接入?
A:那需要手机APP或者网关来配合
16.SDK里连接ALI的部分都做好了吗,使用的话是不是直接调用相关函数就可以了?
A:是的,只需要调用很少的几个API就好了
17.请问专家,这个平台可以在汽车上使用吗?利用手机蓝牙控制大屏,操作空调,我是做汽车空调控制器开发的
A:可以的,对用户来说,只需要做业务相关的,协议可以自己定义,我们把蓝牙通道做好了
18.必须内网链接吗?可以远程进行开发么?
A:这个目前还不支持
19.CC2640R2F 是否支持iOS SDK,需要第三方软件转换吗?
A:如果是和阿里的平台连接的话,是可以直接获取阿里IOS的SDK的
20.CC2640R2F 已经拿到IoT合作伙伴联盟准入许可吗?
A:是的
21.开发时蓝牙通信接口部分是否已经封装好,直接使用就可以?
A:接口都已经封装好了,接口也不多,比较好用,用户只需要关心自己的业务
22.蓝牙智能锁方案是用的低功耗蓝牙吗?
A:是的,有这个方案
23.阿里云IOT可以给用户带来什么?
A:省去云服务器的开发,然后利用阿里在云服务方面的功能,安全等等
24.接入阿里云IOT后 还能接入自己的APP吗?
A:阿里提供IOS和ANDROID SDK,客户是可以自己定义APP的
25.连接阿里云,阿里那边会提供接口协议吗 A:提供SDK,有API提供的
26.如果我想加入阿里云,阿里能够提供接口协议吗?
A:接入阿里iLop 相当简单,阿里提供了安全通道,连接管理,OTA等功能,给用户的就是少量的接口,开发工作量小,用户可以自定义自己的协议
27.SDk连接阿里云,阿里云的协议接入需要自己实现是sdk已经实现?
A:已经实现了,提供Android,iOS及设备端的完整SDK
28.用2640开发智能家居,接入到阿里云时,需要什么认证吗?
A:从TI和阿里这边来说不需要什么特别的认证
29.接入阿里云,安全上有什么策略?
A:安全上的策略就直接用阿里的就好了
30.CC2640必须用阿里平台?
A:不是的,只是这次推广的是CC2640和阿里合作开发的一个方案
31.数据传输的安全性能如何来保障,要是公司的话是不要和ALI签订数据保密协议什么的
A:TI和阿里有实现了数据传输的加密。
32.目前TI与阿里合作的都有哪些SOC?
A:CC2640, CC2640R2, wifi的正在开发中
33.蓝牙如何与云端想连接?还是要走以太网吗?
A:不用,可以通过手机
34.阿里能出整套解决方案吗?
A:我们是有整个端到端的方案,用户开发比较简单的
35.TI 低功耗蓝牙技术与阿里云 IoT 智能生活开放平台完善结合,必将改变大家的生活,请问这个系统是开放免费的吗?
A:平台接入是免费的,设备激活会有license费用,具体可以咨询我们商务宁缺 ningque.yw@taobao.com
36.2640不用阿里平台的话,如何开发?
A:可以直接使用TI提供的2640的SDK进行开发
37.蓝牙设备是通过连接手机后再利用手机网络接入到阿里云?
A:是的
38.手机与蓝牙设备之间跑的是什么应用协议?有固定的加密算法吗?
A:是的,有固定的加密算法
39.CC26XX连接阿里IOT是不是需要网关的支持?
A:手机也可以
40.Ali-SDK的接口可以将产品直接连接到阿里云Link吗?
A:是的
41.阿里云平台接入有无完整流程说明书,下载地址是啥?
42.iLOP给用户提供完整的DEMO APP吗?全部源代码是开源的吗?
A:提供完整demo
43.低功耗蓝牙可以支持到最新的蓝牙5吗?
A:支持,SDK已经发布在TI网站上了
44.阿里平台蓝牙SDK只提供接口,不开源么?
A:部分开源,部分库的方式
45.未来TI蓝牙Mesh是符合SIG协议标准的吗?
A:是的,基于SIG协议标准
46.智能单品为了WIFI配置成功,采用双模(WIFI-BLE)是最为稳定,但是成本高了
A:这个不是强制的,只是为有双模的设备提供一种更好的解决方案。
47.阿里云的数据交换包可以自定义加密算法么?
A:现在不支持,只能使用我们内置的加密算法
48.ios 怎么判断app是否支持低功耗蓝牙?
A:根据手机型号。主流手机都已经支持了,而且也只能用低功耗蓝牙。开发经典蓝牙设备需要走苹果的认证流程
49.2640是否可用于传输语音,效果怎样?
A:可以的,我有一套完善的语音遥控器的方案,您可以TI官网上找到
50.用这个方案的话,手机上是不是要装个APP的,有现成的测试的吗,还是要自己来开发?
A:这个方案针对智能硬件以及家居类的产品,此类产品通常有APP开打的强需求。如果是其他领域,可以参考其他解决方案
51.可以做双向语音方案吗?
A:可以,我们会有相应的SDK出来。您可以找当地的工程师拿到相关的资料
52.阿里ilop除了能接入ti的产品外,还能接入其它公司的硬件吧,那是也象机智云一样提供SDK或相关协议开放给我们?
A:协议开放或其他合作方式,请联系商务做更细节的沟通
53.CC2640R2F 无线 MCU 对电源和时钟有什么特殊要求吗?
A:没有特殊要求,你按照我们开发板设计就可以了
54.阿里云支持coap、mqtt、edp、http等协议吗?有相应的设备端的sdk吗?
A:iLOP平台都有,不仅限于蓝牙。
55.因手机不断在换代更新,TI 低功耗蓝牙如何升级?以便兼容主流的手机型号。
A:可以用OAD升级
56.ilop可否同时支持蓝牙和wifi设备接入?
A:支持的
57. 提供的有开发板或者学习方案之类的资料么?
A:https://partner.aliyun.com 申请成为合作伙伴连接
58.阿里云连接的接口是restful标准吗?不同版本会有变化吗?
A:是的,兼容的
59.iLOP的SDK是在什么开发环境上调用的?
A:设备端TI2640 支持IAR,手机端标准的开发环境
60.连接是token验证机制吗?还是每次连接都需要重新验证?
A:不是的,每次重连秘钥不同,秘钥不在空中传输的
61. CC2640蓝牙与国产手机的蓝牙兼容性如何?之前我使用CC2540发现与一些国产安卓手机蓝牙兼容性不好,不知道2640改善没。
A:iLOP蓝牙方案提供的SDK,Android手机兼容性较好,建议直接使用相关蓝牙SDK
62. 对于阿里云link的协议,安全性的保证在云端是如何实现的,同时连接并发数是否有限制?
A:我们根据产品安全等级要求,在产品中有不同等级初始秘钥的。 在设备连接后,会生成新的秘钥,新秘钥不在空中传输,我们根据新秘钥做身份认证。