This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

系统工作时,偶发性电流大

Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请教下各位专家:

客户采用CC2640R2设计了一款智能手表,系统采用纽扣电池供电,另外会通过CC2640产生3路PWM(背光、蜂鸣片驱动等)用于控制升压电路(50-70V);在我调节背光后,系统休眠后,偶尔(大约按键调节背光再让设备休眠,10次会出现1次电流大现象)会出现工作电流偏大问题(500uA),通过占空比适当下调升压电压,出现概率会下降,在整个过程中示波器检测纽扣电池电压基本稳定;客户反馈将调试接口直接上拉到VDD,测试同一台设备,相同软件,一天未出现该问题;请问为什么调试接口会导致该问题?

 


  • “客户反馈将调试接口直接上拉到VDD” ------这里的调试接口是不是指,不用PWM调节电压,而是每次给一个固定电压VDD,这样不会出现电流偏大问题?
  • 谢谢回复!

    不是这意思!

    硬件:同一块板子,仅仅调试接口TCK通过电阻上拉到VDD;

    软件:同样的软件,未做任何改动;

    电源是纽扣电池供电,已经用示波器抓电压波形,在产生PWM时,电源纹波很小;

    而且,上拉电阻是0Ω时测试时,测试中未现异常;但将电阻该成100Ω,测试时也会出现偶发性电流大异常;

    请帮忙再看看,是什么原因,CC2640R2在使用中,调试接口需要特殊处理???

  • 原来是仿真电路的接口处。从上述实现现象看,怀疑仿真接口电路部分的设计有问题,大概率来讲,芯片本身不会出现此问题。建议换个仿真器试试
  • 客户测试电流时,都是断开了仿真器的,仅仅只是在电源和板子间加测电流的仪器,是否会有可能升压产生的干扰,影响到CC2640R2的TCK,导致芯片进入别的工作状态,导致工作电流大的问题?
    P.S:
    1:调试和烧录程序都是用的TI官方的工具;
  • 估计PWM影响到JTAG口了
    建议JTAG布局离PWM尽量远,把TCK脚接稳定电压或串颗电阻会好些