CC2640的sensor controller 的SPI外设可以作为普通的高速SPI口使用吗?

我的项目需要用到CC2640的三路SPI接口,CC2640的sensor controller 的SPI可以用来作为高速数据传输接口吗?我要用这一路当做高速数据通信接口,不知道是否可以,手册上显示为SPI数字传感器接口,不知道有什么差异没有?一路SPI驱动采集芯片,一路驱动外部Flash,一路作为对外传输的接口。求指导~

3 个回复