大家好:
1、最近在使用CC2640F128开发BLE4.2,使用的Stack版本为2.01.01.44627,我想发送超过20个字节的数据应该修改什么地方?怎么修改?
2、CC2640R2F的协议栈中有一个函数HCI_EXT_SetMaxDataLenCmd是来控制最大发送字节的,但是我在2.01.01协议栈中并没有找到这个函数,请问有没有什么类似功能的函数呢?
3、我修改了bleUserConfig.h文件中的MAX_PDU_SIZE值为52,但是并没有什么效果,32个字节的数据都没有发出来.
谢谢。