由于国庆节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解。

【CC2541 评测】CC2541 迷你开发套件使用心得分享+开箱体验+by yinwuqing

    收到的CC2541MINI开发套件有几天,来温习温习一下基于CC2541的蓝牙产品开发,感觉挺好的。收到快递,立马开箱检测。

    此开发套件还比较齐全的,虽然说是mini版,但麻雀虽小,五脏俱全。主开发板、调试下载工具CCDebugger、抓包工具Dongle都是开发中极其重要的工具。本人很荣幸能够获得此次测评的机会。打开包装拍个全家福。

   搜集了一些关于mini版的开发资料,CC2541是基于IAR Embedded Workbench for 8051的,因此用IAR打开工程老提示是8051,与我在电脑上装的IAR for Arm的不匹配,然后参照包装盒内的说明文档,按部就班的操作,安装BLE-Stack,确认串口号,启动BTool工具,连接CC2541 Keyfob,按键广播等。阅读了相关的操作文档,下载的资料汇总信息如下:

   快速入门开发指南,安装好USB Dongle的驱动,在电脑的设备列表信息中可以看到,Dongle对应的串口是41。

   然后启动BTool,软件自动会找到串口41,然后进入抓包信息界面,如下所示:

对于BTool工具之前还没接触过,因此操作起来不是很顺手,由于此集成开发环境IAR是基于8051的,因此还需要后续下载IAR for 8051版本。此次开箱评测贴就与大家分享到这里,后续操作CC2541 Keyfob的位置加速传感,蜂鸣器报警等功能,欢迎吐槽,谢谢围观。 

6 个回复